제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

16.05.2024

"회복 탄력성은 근육과 같습니다."

보호주의 강화, 우크라이나 전쟁과 같은 외부 충격, 높은 에너지 가격과 그에 따른 인플레이션 상승 등 지난 몇 년은 높은 수준의 불확실성으로 특징 지어졌습니다. 기업들은 이러한 도전에 어떻게 대응할 수 있을까요? 발루프는 회복 탄력성이라는 기본 원칙에 기반하고 있습니다.

"회복탄력성은 근육과 같습니다."

“회복 탄력성”이라는 용어는 발루프와 어떤 관련이 있을까요?

프랑크 노넨만: 많은 사람들이 개인의 스트레스 관리에서 이 용어를 알고 있습니다. 하지만 이 용어는 조직에도 적용될 수 있습니다. 기업은 어떻게 충격과 도전, 위기에 적응하고 이를 극복하며 더 강해질 수 있을까요? 지난 5년 동안 우리는 코로나바이러스 팬데믹부터 국제 공급망의 붕괴, 국제적 위기와 전쟁의 증가에 이르기까지 수많은 '세기의 사건'을 경험했고, 기업으로서 우리는 매일 그 영향에 대처해야 했습니다.

경영진으로서 이러한 상황을 어떻게 안전하게 헤쳐 나갈 수 있을까요?

프랭크 노넨만: 한 가지 확실한 것은 완전한 안전은 없다는 것입니다. 기업가로서 매 결정마다 어느 정도의 위험을 감수해야 합니다. 현재 상황이 매우 빠르게 변화하고 있는 것도 사실입니다. 이로 인해 안정성 기반의 장기 계획이 어려워지고 있습니다.

무슨 뜻인가요?

프랭크 노넨만:1990년대와 2000년대는 글로벌 공급망이 꾸준히 확장되고 경제 영역의 국제적 네트워크가 증가하는 시기였습니다. 위기가 국지화되고 무역 장벽이 낮아졌으며 기업들이 확장되었습니다. 발루프도 이 시기에 많은 판매 자회사를 설립했습니다. 1990년대에는 체코, 이탈리아, 싱가포르, 중국에 지사를 설립했고, 2007년에는 청두에 생산 공장을 설립했습니다. 더 빠르고 더 저렴해지는 것, 이것이 공급망 구축의 주요 목표였습니다. 복원력은 그다지 중요하지 않았습니다.

프랑크 노넨만, 발루프 상무이사

따라서 오늘날 기업에게 회복탄력성이라는 주제는 다음과 같이 더욱 중요해졌습니다.

프랭크 노넨만: 회복탄력성은 항상 중요했습니다. 기업이 100년이 넘는다는 것은 당연한 일이 아닙니다. 발루프도 과거에 많은 격변을 겪으며 격동의 시기를 경험했습니다. 불확실한 시기에도 확고한 가치를 바탕으로 명확한 방향을 설정하는 것이 중요합니다. 발루프에게 있어 고객 중심은 항상 나침반 역할을 해왔습니다. 이는 발루프의 DNA의 일부로, 고객과 시장에 가까이 다가가고자 합니다

발루프는 짧은 납기와 높은 수준의 배송 역량을 보장하기 위해 생산 및 물류 네트워크를 재구성하여 변화, 불확실성, 그리고 중단에 더욱 탄력적으로 대응할 수 있도록 했습니다. 이 과정에서 중요한 이정표는 멕시코 아쿠아스칼리엔테스에 새로운 생산 공장을 설립한 것입니다.

이제 멕시코, 헝가리, 중국에 3개의 대규모 생산 공장을 보유하게 되었습니다.

프랭크 노넨만: 네, 맞습니다. 강력한 트리오입니다. 저희는 지역 경제를 믿습니다. 세 개의 대규모 생산 공장은 세 개의 주요 지역을 포괄하고 있습니다. 생산 다각화와 글로벌 입지는 내부 유연성을 보장할 뿐만 아니라 고객에게 공급 안정성을 높여줍니다. 세계 정치 상황의 변화와 관계없이 고객은 발루프를 신뢰할 수 있는 공급 업체로 믿고 의지할 수 있습니다.


발루프는 지역 경제를 믿습니다. 따라서 세 개의 대규모 생산 공장을 세 개의 주요 지역에 두고 있습니다.

Frank Nonnenmann, Geschäftsführer Balluff


발루프의 기업 가치 중 하나는 민첩성입니다. 이것이 귀사에 유리하게 작용하고 있나요?

플로리안 허믈레:정교한 시스템은 그 안에서 일하는 사람들만큼만 훌륭할 수 있습니다. 저희는 의욕적이고 유연한 글로벌 팀을 보유하고 있어 운이 좋았습니다. 물류창고, 생산, 개발 등 어떤 분야에서든 고객을 위한 솔루션을 찾겠다는 직원들의 절대적인 의지가 없었다면 어려운 상황에서도 지금의 회사는 존재하지 않았을 것입니다. 직원 개개인의 헌신뿐만 아니라 지역 및 글로벌 차원의 협력 문화도 있습니다.

지금까지 생산에 대해 많이 이야기했습니다. 다른 분야는 어떤가요?

프랭크 노넨만: 물류 분야에서도 물류 다각화 전략을 추진하고 있습니다. 작년에 헝가리에 최첨단 물류 센터를 열었으며, 이곳에서는 전자동 및 반자동 창고 기술을 통해 지역 발루프 물류 센터에 최적의 제품 공급과 유통을 보장합니다. 또한 본사에 새로운 물류 센터를 건설할 계획도 진행 중입니다.

플로리안 허믈레: 발루프는 영업에서도 세 개의 핵심 지역을 중심으로 일관되게 접근하고 있습니다. 웹숍과 가상 영업팀 덕분에 고객 문의에 빠르고 쉽게 대응할 수 있으며, 현지 영업 사무소를 통해 항상 고객과 가까운 관계를 유지하고 있습니다. 특히 맞춤형 자동화 솔루션이 필요한 경우, 고객은 높은 수준의 기술 컨설팅 전문성을 활용할 수 있습니다.

플로리안 허믈레, 발루프 사장

발루프 솔루션은 어떤가요? 생산 공정의 탄력성을 높이는 데 어떤 도움이 되나요?

플로리안 허믈레:발루프는 생산 공정에서 의미 있는 데이터를 여러 부문에 걸쳐 제공할 수 있다는 점에서 큰 잠재력을 발견했습니다. 특히 최신 IO-Link 제품을 사용함으로써 생기는 기회는 고객이 보다 탄력적이고 지속 가능하며 실질적인 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다. 또한, 로봇을 위한 산업용 이미지 처리 분야에서도 큰 혁신의 잠재력을 발견할 수 있습니다. 발루프는 로봇의 성능을 최적화할 수 있도록 고정밀 이미지를 제공하는 제품을 보유하고 있습니다. 향후에는 픽 앤 플레이스 및 빈 피킹과 같은 로봇 애플리케이션을 특별히 지원하는 제품을 추가하여 기존 포트폴리오를 확장할 계획입니다. 디지털 커미셔닝은 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야의 많은 고객에게 점점 더 중요한 주제가 되고 있습니다. 즉, 고객들은 플랜트의 완전한 디지털화 모델을 만들고자 하며, 이를 위해 발루프의 디지털 부품을 필요로 합니다. 이는 결국 더 나은 데이터, 더 큰 혜택, 그리고 더 쉬운 취급을 의미합니다.


회복탄력성은 근육과 같아서 정기적으로 사용하지 않으면 위축됩니다.

Florian Hermle, Geschäftsführer Balluff


회복력 또한 훈련이 필요합니다. 5년 전보다 현재 회사의 회복탄력성이 더 높아졌나요?

플로리안 허믈레: 회복 탄력성은 근육과 같아서 정기적으로 사용하지 않으면 위축됩니다. 지난 5년 동안 회복 탄력성과 민첩성을 훈련할 충분한 기회가 주어졌습니다. 그렇기 때문에 앞으로도 계속해서 변화를 성공적으로 대처할 수 있을 것이라고 확신합니다

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니