제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

21.06.2023

눈높이에 맞춘 서비스

기술 고객 지원 책임자인 니나 월파스는 6명으로 구성된 팀을 이끌고 있습니다. 이들의 공통된 목표는 아무리 복잡하고 기술적일지라도 고객의 요청을 이해하고 함께 해결책을 찾아 눈높이에 맞는 서비스를 제공하는 것입니다.

눈높이에 맞춘 서비스

오전 9시에는 애플리케이션 컨설팅, 오전 10시에는 센서 문제 해결, 오전 11시에는 신규 고객과의 미팅 등 세 가지 일을 하는 것 같은 일상이 니나 볼파스의 일상입니다. 기술 고객 지원 책임자인 그녀는 노이하우젠 본사에서 발루프의 기술 고객 서비스를 관리합니다. 하지만 그녀의 업무는 일반적인 콜센터와는 전혀 다릅니다. 발루프에 전화를 걸면 항상 기술적으로 숙련된 전문가와 통화할 수 있어야 한다는 것이 그녀의 주장입니다. 이 프로젝트 엔지니어는 2017년부터 발루프에서 근무하고 있습니다. 그녀는 헌신과 경험을 바탕으로 리더십 역할로 성장했습니다. 현재 그녀는 6명의 전문가로 구성된 팀을 이끌며 모든 디자인과 적용 분야의 발루프 제품에 대한 자문을 제공하고 있습니다. 그녀의 목표는 아무리 복잡하고 기술적인 문제라도 고객의 입술에서 원하는 바를 읽어내는 것입니다.


"고객의 문제를 해결할 수 있으려면 기술적으로 고객의 눈높이에 맞춰야 합니다. 따라서 저희는 누구에게 전화하든 항상 기술적으로 숙련된 전문가가 통화하고 있다고 주장합니다."

Nina Wohlfarth, 기술 고객 지원 EMEA 책임자


측정, 규제, 제어: 프로젝트 엔지니어는 경력 초창기부터 기술적인 주제를 통해 영감을 얻었습니다.

더 많은 기술, 제발

니나 볼파스는 이전 직장에서 발루프로 이직하면서 전략적 영업 분야에서 쌓은 귀중한 경험과 기술 주제에 대한 열망이라는 두 가지를 특히 중요하게 생각했습니다. "측정, 제어, 조절은 제가 공부하는 동안에도 가장 흥미를 느꼈던 분야였습니다. 물리학, 수학, 재료 기술 등 기술적인 과목은 항상 제가 가장 흥미를 느꼈던 과목이었습니다."라고 31세의 그녀는 말합니다.

2017년, 직업적으로도 기술 분야를 우선시하기로 결심했을 때 발루프로의 전환은 니나 볼파스에게 올바른 선택이었습니다. 먼저 그녀는 내부 영업팀에 합류하여 발루프 고객과 제품에 대해 기초부터 차근차근 배워나갔고, 종합적인 교육을 통해 곧 성과를 거두게 되었습니다. 내부 영업을 마친 직후인 2020년에 기술 고객 지원으로 자리를 옮겼습니다. "도전적이면서도 매우 유익한 시간이었습니다."라고 니나 월파스는 지금 회상합니다. "기술 고객 지원은 이제 더 이상 센서, 고객 또는 측정 시스템의 전문가가 아니라 모든 것을 처리한다는 의미입니다. 유도성 센서부터 광학 센서까지, 첫 미팅부터 기술 조언까지 매일, 모든 전화가 다릅니다." 항상 초점은 고객과 고객의 구체적인 요구 사항입니다.


변함없는 고객 중심

"고객은 우리가 도움을 줄 수 있기를 기대하며, 당연히 그렇게 해야 합니다. 때때로 기술 부서에 직접 전화를 걸면 상당히 놀랄 때가 있습니다."라고 니나 월파스는 말합니다. "그러면 종종 '내가 이미 기술자와 연결되어 있나'라는 질문이 나옵니다. 하지만 발루프에서는 콜센터도 없고, 끝없이 기다리거나 우편을 통한 일반적인 답변도 없습니다." 대신 니나 볼파스는 자신과 자신의 팀에 대한 분명한 요구가 있습니다: 발루프에 문제나 질문이 있는 사람이 전화를 걸면 기술적으로 숙련된 전문가가 직접 전화를 받는 것입니다.

그녀는 6명으로 구성된 팀과 함께 기술적인 문제를 해결하고 모든 종류의 고객 요청을 처리하는 첫 번째 접점 역할을 합니다. "물론 항상 쉬운 일은 아니지만 이러한 요구가 저희를 움직이게 합니다. 이미 저희를 알고 있는 고객들은 저희에 대해 많은 신뢰를 가지고 있습니다. 컨설턴트로서의 역할뿐만 아니라 기술 전문가로서의 역할에 대해서도 지속적으로 교육함으로써 이에 부응하고자 합니다. 고객을 직접 도울 수 없는 경우 다른 팀의 관련 전문가와 아이디어를 교환합니다. 부서 간 협력은 큰 효과를 발휘합니다."


다양성을 통한 성공

발루프 기술 고객 서비스 팀은 정기적인 추가 교육을 통해 고객이 원하는 높은 수준의 기술 전문성을 확보할 뿐만 아니라 다양성을 통해서도 높은 성과를 달성합니다. 발루프의 기술 고객 서비스에서는 영업 담당자, 기계 엔지니어, 엔지니어 및 숙련된 고객 컨설턴트가 함께 일합니다. 발루프 제품 및 고객에 대한 다년간의 경험은 이들을 하나로 묶어주며, 팀원 중 상당수가 15년 이상 발루프에서 근무한 경력을 가지고 있습니다.

"매일 우리가 달성하는 성과가 정말 자랑스럽습니다."라고 니나 볼파스는 강조합니다. "고객과의 접촉에서도 종종 감사를 경험합니다. 많은 사람들이 우리가 얼마나 신속하고 높은 기술 수준으로 지원할 수 있는지에 놀라워합니다."

90%의 접근성과 28초의 콜백 시간을 보장하는 기술 고객 서비스는 업계에서 독보적인 판매 포인트입니다. "저는 우리 팀이 매우 자랑스럽습니다. 최근 잡지 FOCUS와 Deutschland Test로부터 '우수 고객 서비스'라는 상을 받게 되어 더욱 기쁘게 생각합니다. 스포츠에서와 마찬가지로 우리는 팀으로서만 성공할 수 있습니다."

컨설턴트이자 기술 전문가인 니나 볼파스와 그녀의 팀은 발루프 고객의 과제를 최상의 방법으로 해결하기 위해 끊임없이 스스로를 훈련하고 있습니다.


새로운 역할, 새로운 도전

2022년 초, 입사 2년 만에 기술 고객 지원 책임자로 부임한 니나 볼파스는 고객 컨설팅과 기술 전문성 외에도 6명으로 구성된 팀을 관리해야 하는 세 번째 과제를 떠안게 되었습니다. 이제 그녀의 일상 업무에는 고객 상담 서비스 외에도 교대 근무 계획, 직원 평가 등이 포함됩니다.

"물론 제가 먼저 성장해야 하는 분야이기도 합니다."라고 그녀는 설명합니다. "기술 업계에 종사하는 여성으로서, 많은 선배들이 있는 팀에서오래된 손처음에 스스로에게 묻습니다. 내가 이 자리에 잘 맞는지? 내가 필요한 경험을 가지고 있는가? 내가 진지하게 받아들여질 수 있을까?" 하지만 내부적으로는 첫날부터 큰 지지와 지원을 받았다고 그녀는 말합니다. 이전 직원으로서 그녀는 팀에서 성장했습니다.성장했고동료들의 일상적인 도전과 업무를 잘 이해하고 있습니다. 니나 월파스는 "동료와 가까우면 고객과 가까워집니다."라고 적절하게 요약합니다. 잘 요약한 말입니다. 리더십 역할을 맡고 있는 지금도 저는 여전히 전화 통화를 많이 합니다. 팀을 잘 이끌기 위해서는 고객과 고객의 변화하는 과제를 이해해야 합니다."

고객과의 접촉과 관련하여 그녀는 다음과 같이 덧붙입니다. "물론 안타깝게도 저와 같은 위치에 있는 여성은 여전히 드물고 안타깝습니다. 하지만 노골적인 편견이나 무례한 대화 상대는 절대적으로 예외입니다." 평소와 마찬가지로 실용적인 면을 중시하는 니나 월파스가 도전 과제로 여기는 예외 사항도 있습니다. "결국 고객은 문제 해결을 위해 우리에게 해결책을 원합니다. 그리고 제가 여성으로서 최고의 조언과 좋은 서비스를 제공한다면, 저 또한 인정받는 사람이 되어 비슷한 역할을 하는 미래의 여성들을 위한 길을 닦을 수 있습니다.


니나 볼파르트는 여섯 살 때부터 핸드볼을 해왔습니다. 선수 생활에서도 주장으로서 리더십을 발휘하는 역할을 반복적으로 맡았습니다.
사진: 토마스 바이센브루너

자신감과 역량을 갖춘 리더십

자신감과 역량을 통해 리더십을 발휘하는 것은 니나 볼파스에게 새로운 일이 아닙니다. 6살 때부터 열정적인 핸드볼 선수였던 그녀는 처음에는 TSV 볼프슈루겐에서 뛰었고, 청소년기에 창단된 JSG 넬링겐-볼프슈루겐에서 활약한 후 현역으로 전환하여 TV 넬링겐으로, 그리고 다시 친정 클럽인 TSV 볼프슈루겐으로 복귀했습니다. 넬링겐에서는 분데스리가 2부에서 몇 경기를 뛰기도 했습니다. 그녀는 리더십 역할을 맡는 것은 대개 자연스러운 일이라고 말합니다. "제 인생에서 반복되는 패턴입니다."라고 그녀는 말합니다. "팀에서 발전하고, 사람들을 알고, 업무를 파악한 다음 주장으로서 책임을 맡게 됩니다. 저는 항상 야망이 컸고 최선을 다하고 싶었습니다. 발루프에서도 마찬가지입니다."

2013년 학업 관련 인턴십을 위해 뉴욕으로 떠났을 때, 그녀는 무거운 마음으로 핸드볼 선수 생활을 잠시 중단했습니다. 그 사이 개인적으로 배드민턴, 테니스, 스키로 종목을 바꿨지만, 유소년 부문의 스포츠 디렉터, 코치, 홈 클럽 TSV 볼프슐루겐의 열렬한 관중으로서 핸드볼은 여전히 그녀의 열정입니다.


발루프에서의 미래

다음 커리어 단계에 대한 질문에 니나 볼파스는 이렇게 답합니다. "지금은 발루프가 정말 편안합니다. 제 업무를 잘 알고 있으면서도 매일 새로운 것을 배울 수 있는 위치에 있기 때문입니다. 앞으로 몇 년 동안의 개인적인 목표는 더 많은 리더십 경험을 쌓는 것입니다. 팀을 위해서는 부서 내뿐만 아니라 부서 밖에서도 결속력과 공동 작업이 계속 잘 이루어졌으면 좋겠습니다. 발루프에서 저는 항상 대가족의 일원이라는 느낌을 받습니다. 이는 팀 단위에서 시작되지만, 좋은 복리후생, 유연한 근무 스케줄링 또는 개인적 교류 등을 통해 그 너머로도 이어집니다." 이러한 성공이 고객에게도 전달될 수 있도록 Nina Wohlfarth의 팀은 매일 프로세스를 최적화하고 지식을 최신 상태로 유지하기 위해 노력합니다. 현재 진행 중인 프로젝트에 대해 묻자 Nina Wohlfahrt는 웃으며 다음과 같이 대답합니다. "콜백 시간 단축이나 첫 번째 응답 시간 단축에 대해 말씀드릴 수 있습니다. 하지만 직접 전화해서 확인하는 것이 가장 좋습니다."

발루프에서의 커리어

발루프 팀의 일원이 되고 싶으신가요?
지금 자세히 알아보세요!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니