제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

17.01.2024

하드웨어와 소프트웨어의 공생

실시간 모니터링, 효율적인 생산, 예측적 유지보수, 가상 시운전: 소프트웨어 솔루션은 지능형 제조에서 매우 중요한 역할을 합니다. 발루프는 수년 동안 고객 중심, 교차 위치, 보안 및 민첩성 등 소프트웨어 전문성을 지속적으로 확장해 왔습니다.

실시간 모니터링, 효율적인 생산, 예측적 유지보수, 가상 시운전: 소프트웨어 솔루션은 지능형 제조에서 매우 중요한 역할을 합니다. 발루프는 수년 동안 고객 중심, 교차 위치, 보안 및 민첩성 등 소프트웨어 전문성을 지속적으로 확장해 왔습니다.

디지털 트윈, 예측 유지보수 또는 지능형 창고 관리: 공장 디지털화를 위한 자동화 구성 요소 개발과 사용하기 쉬운 소프트웨어를 통한 자동화 솔루션 - 센서 및 자동화 전문 기업 발루프가 추구하는 목표입니다. 결국 제조업체는 소프트웨어 기능과 데이터 인터페이스가 필요합니다. 생산 효율성을 높이고, 다운타임을 방지하며, 가상 시운전 및 실시간 상태 모니터링과 같은 IIoT 사례를 실현하기 위해서입니다.

따라서 가족 소유 기업인 발루프는 수년 동안 소프트웨어 개발 전문성을 꾸준히 확장해 왔습니다. 2017년 발루프는 두 건의 성공적인 인수를 통해 비약적인 도약을 이루었습니다. 당시 발루프는 소프트웨어 회사인 iss 혁신적인 소프트웨어 서비스(iss)와 머신 비전 분야의 선구자인 매트릭스 비전(MV)을 인수하여 그룹에 편입했습니다.


제조 및 자동화의 미래는 디지털이 될 것입니다.

Dr. Markus Jung, Head of Software Engineering bei Balluff


디지털로 나아가기

발루프의 소프트웨어 엔지니어링 책임자인 마르쿠스 융 박사는 "제조 및 자동화의 미래는 고도로 디지털화될 것"이라고 말합니다. 그는 풍부한 경험을 가지고 있습니다: 그는 비엔나에서 컴퓨터 공학을 전공하고 박사 학위를 취득한 후 한국과 독일에서 기업을 위한 IoT 솔루션을 개발했습니다.

"최근 몇 년 동안 소프트웨어 사용 증가에 따른 기술 변화는 분명하게 감지할 수 있습니다. 특히 부품에 소프트웨어 기능이 점점 더 많이 탑재되고 있습니다."라고 정 대표는 말합니다. "발루프는 스마트 자동화 솔루션과 모니터링 시스템 등 제품에 소프트웨어를 펌웨어 형태로 직접 통합하고 있습니다."

올해 38세인 그는 2021년 봄부터 발루프에서 소프트웨어 개발 책임자로 근무하고 있습니다.

타깃 커뮤니케이션

스마트 센서는 모니터링과 관련하여 많은 이점을 제공합니다. 예를 들어, 다음과 같은 디지털 인터페이스를 통해 시스템에 정보를 제공합니다.IO-Link와 같은 디지털 인터페이스를 통해 시스템에 추가 환경 및 운영 정보를 제공합니다. IO-Link 표준을 통해 산업 자동화를 위한 지능형 솔루션을 구축할 수 있습니다. 발루프의 내부 스타트업은 전체 시스템 솔루션 개발을 추진하는 데 중점을 두고 있습니다. "예를 들어 소프트웨어 솔루션을 사용하여 기계의 공구 교체, 기계의 상태 모니터링 및 재고량 모니터링을 최적화합니다."

발루프의 100명 이상의 소프트웨어 개발자들은 디지털 트윈을 통한 생산 공정의 가상 매핑과 같은 주요 과제에 대한 솔루션을 찾고 있습니다.

맞춤형 작업 방식

현재 100명 이상의 소프트웨어 개발자가 노이하우젠 아우프 덴 필데른의 본사, 바이힝엔의 소프트웨어 하우스, 2022년 문을 열 예정인 헝가리의 부다페스트와 베즈르페름의 신규 개발 사무소 등 전 세계 여러 지역에서 근무하고 있습니다. 현지 팀들은 각자의 목표에 정확히 부합하는 개별적인 업무 프로세스를 갖추고 있습니다. 대부분의 개발자는 각 지사의 소프트웨어 엔지니어링 부서에서 근무하며 제품 개발 부서, 소프트웨어 하우스, 혁신 부서와 긴밀하게 협업합니다. 예를 들어 부다페스트에서는 제품 개발팀과 긴밀히 협력하며 기존 하드웨어와 애자일 소프트웨어 개발을 하이브리드 업무 프로세스에 결합합니다.

이 팀은 스타트업에 기반을 두고 직원들에게 최대한의 자유를 제공하는 소위 SIP(전략적 인큐베이션 프로그램) 내에서 새로운 소프트웨어 솔루션을 개발합니다. 그리고 이 모든 것이 회사 인프라의 힘과 함께 이루어집니다.

목표는 고객에게 실질적인 부가가치를 제공하는 사용자 친화적이고 혁신적인 맞춤형 소프트웨어 솔루션을 몇 년이 아닌 몇 개월 내에 개발하는 것입니다. 애자일 업무 방식은 고객을 지향하며 속도에 초점을 맞춥니다. "자동화 산업과 소프트웨어 시장은 끊임없이 진화하고 있습니다."라고 정 대표는 말합니다. 개발팀에게 최상의 지원을 제공하기 위해 새로운 소프트웨어 기술을 체계적으로 분석하고, 적절한 경우 소프트웨어 개발을 위한 새로운 방법과 도구를 도입합니다."라고 말합니다.

성공을 거둔 하이브리드 조직 구조

발루프는 코로나 바이러스 팬데믹으로 인해 기존의 업무 방식이 완전히 바뀌었다는 사실을 소프트웨어 개발에도 활용하고 있습니다. "우리는 이제 여러 지역에서 하이브리드 방식으로 함께 일하며 다양한 작업 모드를 구현할 수 있습니다."라고 융은 강조합니다.

동료들은 팀 또는 프로젝트의 날과 워크샵을 위해 정기적으로 모입니다. 매주 또는 분산된 팀의 경우 2~3개월마다 모일 수 있습니다. 이를 통해 팀 내 협업과 커뮤니케이션이 촉진됩니다. 소프트웨어 개발은 발루프 제품 팀과도 긴밀하게 협력합니다. 정기적인 협의를 통해 신제품의 기능을 정의하고 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 최적의 솔루션을 개발합니다. 이러한 작업 방식은 성과를 거두고 있습니다: 예를 들어 웹 기반 마법사를 개발하여 센서 구성을 크게 간소화했습니다. 발루프 제품의 업데이트 가능성도 향상되었습니다. 또 다른 성공적인 프로젝트에서 발루프는 주요 고객을 위한 웹 인터페이스의 보안 요구 사항을 충족하는 최초의 공급업체가 되었습니다.

강력한 팀워크. 마틴 쿠르츠(전략 마케팅), 필립 콤마 박사(제품 클러스터 관리), 마르쿠스 융 박사는 소프트웨어 개발에서 분야 간 협력의 중요성을 잘 알고 있습니다.

고객 혜택에 대한 모든 것

소프트웨어 개발의 중심에는 고객 혜택이 있습니다. "제품 개발에서는 품질, 고객의 기대치, 속도 사이에서 적절한 균형을 찾는 것이 중요합니다. 따라서 우리는 '실패는 빠르게'라는 원칙을 적용합니다: 아이디어를 빠르게 시도해보고, 필요하다면 실패한 후 목표한 방식으로 더 발전시키는 것입니다. 이를 통해 신제품 개발 속도를 크게 높일 수 있습니다."라고 정 대표는 이러한 접근 방식을 설명합니다. SIP도 이에 기여합니다. 이곳의 팀들은 매우 독립적으로 일하며 사용자 및 고객과 직접 대화합니다. 이러한 경험은 초기 단계부터 개발에 반영됩니다. 발루프는 또한 초기 단계부터 제품 아이디어의 사용자 친화성을 테스트하기 위해 사용자 경험(UX) 분야의 전문성을 크게 확대했습니다.

미래를 위한 소프트웨어

부품의 메모리와 연산 능력뿐만 아니라 소프트웨어의 비중은 계속 증가할 것입니다. 발루프 소프트웨어 팀은 미래에 대비하여 다른 부서와 긴밀하게 협력하고 있습니다. 또한 발루프는 산업용 네트워킹, IIoT, 웹 및 클라우드 기술 등 성장 분야에서의 전문성을 지속적으로 강화하고 있습니다. 센서 전문 기업인 발루프는 디지털 트윈, 인공지능, 사이버 보안, IIoT 인터페이스, 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트 자동화 등 시장의 주요 과제를 해결하기 위한 소프트웨어 솔루션 개발에 박차를 가하고 있습니다. "사이버 보안과 사용자 친화적인 소프트웨어 솔루션은 고객들의 최우선 과제입니다."라고 정 대표는 요약합니다. "그리고 우리는 그 해답을 제공할 것입니다."

하드웨어와 소프트웨어의 이상적인 결합 - 고객의 애플리케이션을 위한 솔루션

지금 자세히 알아보기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니