제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

12.09.2024

"우리는 고객의 미래 보안을 보장하고 싶습니다"

발루프의 독일 자동차 부문 영업 책임자인 베른트 클로츠(Bernd Klotz)가 인터뷰를 통해 현재 배터리 생산의 과제, 효율성 향상을 위한 발루프의 솔루션, 협업에서 신뢰의 중요성에 대해 이야기합니다.

베른트 클로츠, 발루프 독일 자동차 부문 영업 책임자

클로츠 씨, 배터리 셀은 모빌리티와 에너지 전환의 핵심 기술로 여겨지고 있습니다. 수요가 증가하고 있고 적용 분야도 늘어나고 있습니다. 이것이 생산에 어떤 영향을 미치나요?

배터리 셀의 생산은 매우 많은 양으로 점점 더 확장되고 있습니다. 점점 더 많은 파일럿 공장이 이른바 기가 팩토리로 발전했거나 발전 중에 있습니다. 그리고 매우 짧은 시간 내에 말이죠. 생산업체와 많은 고객이 직면한 과제는 증가하는 비용 압박에도 불구하고 경쟁력을 유지하는 것입니다. 그리고 이는 빠르게 성장하는 시장에서도 마찬가지입니다.

이 과정에서 자동화는 어떤 역할을 할까요?

배터리 셀 생산에서 높은 수준의 표준화된 자동화는 실제로 점점 더 중요해지고 있습니다. 유럽의 많은 지역에서 인력이 부족하고 이 분야에 대한 전문 지식이 여전히 제한적인 경우가 많기 때문입니다. 자동화된 프로세스는 일관되게 높은 품질을 유지하면서 사내 생산 능력을 높이는 데 도움이 됩니다. 목표는 생산 능력의 최대 활용을 보장하고 가동 중단 시간을 최소화하는 것입니다.

다양한 고객과 긴밀하게 협력하고 계십니다. 현재 고객들이 배터리와 관련하여 특히 우려하는 점은 무엇인가요?

우선 지역화 추세가 있습니다: 주요 경제 지역은 배터리 셀 생산을 포함하여 더욱 독립적이 되기를 원합니다. 여기에 서구 세계의 많은 산업에서 잘 알려진 숙련된 노동력 부족과 90% 이상의 시장 점유율을 자랑하는 아시아의 강력한 지배력이 더해졌습니다.

생산자 측면에서는 글로벌 정치 및 경제 상황에 대한 불확실성, 관련 보조금, 투자 연기, 에너지 비용 상승 등 불확실성이 또 다른 주요 문제입니다.

최종 고객 측면에서는 배터리 분야의 급속한 기술 발전에 대한 불확실성이 있습니다. 간단히 말해, 오늘 구매한 전기차가 내일도 여전히 유효할까요?

그리고 그 답은 무엇일까요?

실제로 수많은 기술 개발이 이루어지고 있습니다. 배터리 셀의 구성, 디자인, 크기 등 배터리 세계는 변화하고 있습니다. 현재 일부 지역에서는 배터리 사업이 쇠퇴하고 있으며, 일부 e-모빌리티 프로젝트는 연기되거나 취소되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 발루프는 독일 경제의 중요한 축으로서 전기 이동성의 미래를 계속 보고 있습니다. 따라서 센서 및 자동화 전문 기업으로서 발루프는 고객의 현재 생산 공정을 항상 주시하고 높은 수준의 자동화를 통해 최대한 효율적으로 만드는 것이 더욱 중요해졌습니다.

따라서 협력이 중요한 역할을 합니다.

물론입니다. 그리고 상호 신뢰. 발루프는 고객이 미래를 대비할 수 있도록 돕고자 합니다. 이를 위해 발루프는 높은 기술 수준의 제품뿐만 아니라 높은 유연성, 강력한 문제 진단 능력, 자동화 기술 분야에서 수십 년간 쌓아온 경험을 제공합니다.

국내, 지역 및 전 세계. 신뢰할 수 있는 조언자로서 고객과 초기 단계부터 기술 논의를 진행함으로써 고객이 지속적으로 공정을 최적화하고 생산을 디지털화하며 최신 배터리 셀 생산 솔루션을 시스템에 통합하여 효율성을 최대한 높일 수 있도록 지원합니다.

구체적으로 어떤 솔루션이 있나요?

당사의 고객에는 유럽과 아시아의 다양한 주요 기계 제조업체와 배터리 생산업체가 포함됩니다. 우리는 두 그룹과 긴밀히 협력하여 배터리 생산을 위한 고급 센서와 시스템을 모두 공급합니다. 셀 생산부터 완성된 배터리 팩까지. 이를 통해 발루프는 포괄적인 포트폴리오를 갖춘 배터리 분야의 선도적인 부품 및 솔루션 공급업체 중 하나가 되었습니다.

발루프는 배터리 생산의 모든 단계에 참여하고 있습니다. 재료 혼합부터 시작하여 코팅 및 건조, 캘린더링 및 셀 조립, 셀 최종 마무리, 모듈 및 팩 조립에 이르기까지 모든 단계에 발루프가 참여합니다. 예를 들어, 고온에서 이루어지는 셀 마무리 공정에서 발루프의 IO-Link 호환 센서는 광범위한 케이블 연결 없이도 온도를 모니터링하고 일관된 상태를 보장합니다. 예를 들어 기계에서는 상태 모니터링 솔루션이 팬이나 컨베이어 벨트의 원활한 작동을 보장합니다. 다시 다운타임 최소화라는 주제로 돌아와 보겠습니다. 발루프의 솔루션은 비용을 절감하고 전반적인 시스템 효율성을 향상시킵니다.

발루프와 23년째 함께하고 계십니다: 발루프 배터리 역사에서 특히 자랑스럽게 생각하는 이정표는 무엇인가요?

지금까지 배터리 셀 생산 기술은 아시아 시장에 의해 크게 좌우되었습니다. 발루프는 RFID와 IO-Link와 같은 새로운 기술을 아시아 시장에 정착시키기 위해 일찍부터 아시아 기업들과 협력하기 시작했습니다. 발루프는 이제 지속적으로 성장하는 잠재력이 큰 시장에서 기술을 선도하고 있으며, 연소 기술의 쇠퇴에도 불구하고 매우 긍정적인 매출 추세를 보이고 있는 글로벌 공급업체 중 하나입니다. 이는 당연히 저희를 매우 자랑스럽게 만듭니다.

앞으로 어떤 주제가 시장을 점유할 것이라고 생각하시나요?

배터리 생산 측면에서 보면 재료 부족과 공급 병목 현상이 계속해서 주요 이슈가 될 것입니다. 지속 가능성과 에너지 절약도 마찬가지로 발루프 제품의 목표이기도 합니다.

그러나 배터리의 수명 주기를 고려할 때 재활용도 마찬가지로 흥미로운 분야입니다. 장기적으로 로봇 공학을 통해 수작업으로 이루어지는 이 과정을 자동화하는 파일럿 프로젝트가 이미 진행 중입니다. 그리고 배터리 스와핑, 즉 자동차 배터리를 충전하지 않고 교환하는 스테이션도 있습니다. 아시아에서도 이 분야에서 저희 솔루션을 사용하는 고객들이 있습니다.

업무에서 가장 즐거운 점은 무엇인가요?

당연히 배터리 제조업체 및 기계 제조업체와 같은 고객과의 긴밀한 관계입니다. 이러한 긴밀한 관계와 협력을 통해서만 미래 기술을 공동으로 개발하고 아시아 이외의 지역에서 배터리 시장을 발전시킬 수 있습니다. 정말 재미있어요!


배터리 생산에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요?

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니