Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

01.09.2023

Yol gösterici bir ilke olarak verimlilik

Tutkulu geliştirici: Christian Metzger 20 yıldır Balluff'ta çalışıyor. Ekibiyle birlikte çok sayıda ürün ve teknoloji geliştirdi ve IO-Link endüstri standardının oluşturulmasında rol aldı. Şu anki projesi: Çalışanların farklı ortamlarda esnek bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan bir "gitme laboratuvarı".

Yol gösterici bir ilke olarak verimlilik

İster donanım, ister ürün yazılımı veya yazılım olsun: geliştirme söz konusu olduğunda Christian Metzger kolay kolay geride bırakılamaz. Kendisi Firmware Platformları Başkanı ve şirkette geçirdiği 20 yıl ile gerçek bir Balluff emektarı. Metzger, Balluff'a Stuttgart'taki ikili üniversitedeki eğitimi sırasında katıldı. Yıllar boyunca, endüstriyel otomasyondaki gelişmeleri her yönüyle tanıdı, çok sayıda ürün ve teknoloji üzerinde çalıştı ve endüstri standardı IO-Link'in geliştirilmesinde yer aldı.

Bugün, mezun mühendis IO-Link topluluğunda Balluff'u temsil ediyor ve 13 geliştiriciden oluşan uluslararası bir ekibe liderlik ediyor. Birlikte Balluff ürünleri için teknik temeli oluşturuyorlar. Christian Metzger'e ilk günden beri eşlik eden neydi? "Verimlilik konusu. Bu konu geliştirme sürecindeki tüm görevlerimizde karşımıza çıkıyor. Mantıklı, tek tip standartlar oluşturabiliyorsak neden işleri iki veya üç kez yapalım?"


Özünde hala bir geliştirici olan Christian Metzger, yöneticilik görevinde bile kendini geliştirmeyi seviyor.

Bağlılık sayesinde başarı

Christian Metzger 2006 yılında eğitimini tamamladığında, ilk olarak RFID geliştirme alanına girdi. Metzger, 2005 gibi erken bir tarihte, önde gelen otomasyon şirketlerinin yeni iletişim standardını ortaklaşa geliştirdiği IO-Link topluluğuna dahil oldu. "Çok heyecan verici bir dönemdi" diye geriye dönüp bakıyor. "IO-Link çok önemli çünkü farklı üreticilerin sensörlerini ve cihazlarını kolayca bağlamamızı sağlıyor. Bu da otomasyon sistemlerini çok daha esnek ve verimli hale getirmemizi sağladı."

Bunu Metzger'in alt proje yöneticisi olarak çalıştığı ağ ve BTL'deki istasyonlar izledi. Bu yeni yönetim sorumluluğu ona tamamen yabancı değildi: Metzger gençliğinden beri memleketi Calw'da Protestan gençlik çalışmalarında önce gençlik grubu lideri, daha sonra da sayman ve başkan olarak özel olarak yer aldı. "Gördüğünüz gibi, hobilerim beni dinlenmeye davet etmiyor," diye gülüyor. "Ama kendimi en çok bu şekilde rahat hissediyorum: bir görevim, uğraşacak bir sorunum olduğunda. Bu, özel hayatımda olduğu kadar profesyonel hayatımda da geçerli."


Pandemi boyunca inovasyon

Christian Metzger, 2020 pandemisinin başlangıcında, kendisi için yaratılmış gibi görünen bir zorlukla karşılaştı: "Bir günden diğerine, ekibimiz aniden ev ofisinden çalışıyordu" diye hatırlıyor. "Bizim için açıktı: bu önemli bir önlem. Balluff pandemiyle mücadelede üzerine düşeni yapmak istiyordu." Ancak bir sorun vardı: Ürün yazılımı geliştirme ekipleri, laboratuvar ile ev ofis arasında kolayca taşınamayan sabit, karmaşık kurulumlarla çalışıyor. "Kritik soru şuydu: Mesafe kurallarını ihlal etmeden ya da ekipmanı kurup kaldırmak için her gün saatler harcamadan nasıl çalışabilir durumda kalabiliriz?" Christan Metzger'in zihninde bir fikir oluştu: "Düşündüm: Laboratuvar ortamını en küçük ölçekte nasıl yeniden yaratabiliriz? Gitmek için bir laboratuvar". Cevap: İhtiyaca göre donatılabilen ve farklı yerlerde - ofiste, evde veya yolda - kolayca kullanılabilen mobil bir geliştirme çantası. Belirleyici avantaj: Christian Metzger, "Çantamız standartlaştırılmış bir çözüm," diye vurguluyor. "Bireysel durumlarda benzer çözümler daha önce de mevcuttu. Ancak şimdi şirket genelindeki geliştiriciler bunu kendi ihtiyaçlarına göre uyarlama ve kullanma olanağına sahip."

Christian Metzger'in şu anki projesi: karmaşık kurulumların laboratuvar dışında kullanılmasını mümkün kılan geliştirme kiti.

Dışarıdan bakıldığında sağlam bir seyahat çantası gibi görünen bu ürün, son teknoloji ürünü geliştirme araçlarıyla doldurulabiliyor ve istenildiği gibi taşınabiliyor. Çantanın içinde her türlü üstyapı için alan bulunuyor. Dokunmaya karşı korumalı tasarımı, hassas elektronik bileşenlerin hasar ve parazitlerden korunmasını sağlıyor. Metzger, "Kasa, geliştiricilerimizin güvenlik kurallarını ihlal etmeden laboratuvar dışı ortamlarda verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor" diye açıklıyor.

Çantanın kendisi kadar verimli olan bir diğer özelliği de teslimat süreci: 15 adetlik bir ön-üretim çalışması yapılıp test edildikten sonra, çanta Mayıs 2023'te üç farklı boyutta resmi olarak üretime girdi.

Bavul ekip arasında çok popüler: "Düzenli olarak geri bildirim alıyorum: "Neden böyle bir şeyi daha önce düşünmedik?" diyor Christian Metzger. Bavul sadece bir pandemi sorununu değil, aynı zamanda bir verimlilik sorununu da çözdüğü için popüler: "Bavulumuz olmadan önce geliştiricilerimiz kendi üst yapılarını oluşturuyorlardı. Bu da toplama, sipariş etme, ambalajdan çıkarma, montaj anlamına geliyor - bu süreç çok küçük ölçekli olabiliyor." Şimdi, son derece uzmanlaşmış kurulumlar bile sadece birkaç tık uzakta: dahili Balluff Marketplace'te kasa, şirket genelindeki geliştiriciler tarafından ayrı ayrı yapılandırılabilir ve sipariş edilebilir.

"Kasanın bugün bu şekilde var olması doğrudan ilgili ekipler sayesindedir. Fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar bu işi büyük bir özveriyle yürüten çalışanlar sayesinde," diye özetliyor Metzger. "Gereksinimlerin tanımlanmasından güvenlik testlerine ve malzeme yönetimine kadar pek çok farklı yaratıcı zihin olmasaydı bu mümkün olmazdı."


"Geliştirme sürecinde verimlilik çok önemlidir. Mantıklı, tek tip standartlar oluşturabilecekken neden işleri iki ya da üç kez yapalım?"

Christian Metzger, Ürün Yazılımı Platformları Başkanı


Hayatın yeni evresine çalkantılı bir başlangıç

Metzger, 2018'den bu yana on üç geliştiricinin çalıştığı Firmware Platforms ekibinin başında bulunuyor - kısmen şirketin Neuhausen'deki genel merkezinde, kısmen de yeni kurulan Budapeşte'deki geliştirme ofisi. Ekibin ana görevi, Balluff ürünleri için ürün yazılımını tanımlamak, tasarlamak ve uygulamaktır. Geliştirme ekiplerinin belirli işlevleri ve özellikleri Balluff ürünlerinin bellenimine entegre etmelerine yardımcı olan kod kütüphaneleri, sürücüler ve API'ler geliştirirler. Her zaman bir gözle: Balluff müşterilerinin iletişim protokollerinin güvenilirliği ve güvenliği açısından özel gereksinimleri.

Yönetim pozisyonuna giden yol Christian Metzger için biraz farklı türden bir meydan okumaydı: ikinci oğlu doğduktan kısa bir süre sonra beklenmedik bir çağrı aldı: "Doğum, evimizin inşası, gençlik çalışmalarım - aslında hepsinin ortasındaydım. Sonra bana firmware ekibinin lideri olmak isteyip istemediğim soruldu. İçimden hemen evet dedim!"

Ancak zamanlama daha çalkantılı olamazdı: Christian Metzger, ailenin yeni evi olacak yarı ahşap eski bir evi yenilemeye ve genişletmeye daha yeni başlamıştı. "Zaten şüphelerim vardı. Ama şunu da biliyordum: Bu benim ilgi alanlarıma ve uzun vadeli hedeflerime uyan eşsiz bir fırsat." Metzger, stres seviyesine ve evdeki çalışmalara rağmen bu zorlu görevi üstlenmeye karar verir. "Şimdiye kadar bir an bile pişmanlık duymadım," diye özetliyor. "Elbette stresli bir dönemdi ama eşimin ve tüm ailemin tam desteğini her zaman arkamda hissettim. Balluff'a ilk endişelerimi dile getirdiğimde, ekip çok anlayışlıydı ve ortak bir çözüm bulabildik - bunun için bugüne kadar minnettarım."

Metzger 2018'den bu yana ekibe sadık kaldı: "Bugün elbette geliştirici olduğum döneme kıyasla çok daha fazla yönetim görevi üstleniyorum" diyor. "Ancak yaklaşımım hala aynı: Süreçleri olabildiğince verimli hale getirmek ve bir ekip olarak performans göstermemizi sağlamak istiyorum. Eskiden kodu yönetirdim, şimdi iseyönetmekEkibimi ben yönetiyorum. Müşterilerimiz için iyi işler yapmaları için onlara yetki veriyorum."

Firmware Platformları ekibi, firmware platformlarının Balluff müşterilerinin gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için donanım, yazılım geliştirme ve ürün geliştirme gibi diğer departmanlarla yakın işbirliği içinde çalışıyor.


Ortak geleceğe sadakatle

Christian Metzger geleceğe iyimserlik ve heyecanla bakıyor: "Daha yapacak çok şey var. Önümüzdeki yıllardaki hedefim ekibimizi bağımsız çalışabilecek şekilde kurmak. Donanım yazılımı ve standardizasyon konuları beni kesinlikle bırakmayacak - bu konuda hala yapılabilecek çok şey görüyorum.

Christian Metzger sektöre ve Balluff'a sadık kalmak istiyor: "Birkaç kez değiştirme fırsatım oldu" diyor. "Düşünce vardı ama hiçbir zaman tamamen bırakmak istemedim. Balluff'u her zaman beni özel ve profesyonel olarak destekleyen sadık ve minnettar bir işveren olarak deneyimledim. Ben de bu sadakatin karşılığını vermek istiyorum."

Balluff ekibinin bir parçası olun

Yenilikleri birlikte ilerletmek

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.