Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Optimización de la tecnología RFID UHF para el seguimiento y la gestión de activos

Explora los factores críticos dentro de los entornos industriales que afectan la funcionalidad de RFID UHF

Kyle Bause
17 Jul 2024 | 23:21 Reloj

Tiempo de lectura: minutos

En la fabricación industrial, el uso exitoso de la tecnología de identificación por radiofrecuencia de ultra alta frecuencia (UHF RFID) para el seguimiento de activos puede mejorar significativamente la eficiencia operativa y la productividad. La capacidad de rastrear y gestionar de manera confiable activos valiosos, como matrices de prensa, moldes de fundición y otras herramientas, es crucial. Sin embargo, el rendimiento de los sistemas RFID UHF no solo está influenciado por la tecnología en sí, sino también por el entorno industrial en el que opera. En este artículo, exploro los factores críticos dentro de los entornos industriales que afectan la funcionalidad de RFID UHF y brindo estrategias para superar estos desafíos.

Las superficies metálicas en entornos de fabricación pueden alterar gravemente la integridad de la señal RFID UHF, lo que puede provocar una mala legibilidad de las etiquetas o, posiblemente, lecturas de etiquetas no deseadas. El metal puede reflejar, atenuar o bloquear por completo las señales RFID. Para contrarrestar estos efectos, céntrese en seleccionar las etiquetas adecuadas, elegir y montar las antenas y configurar el sistema correctamente tanto con el software como con el hardware.

Selección y montaje de etiquetas

La selección y el montaje adecuados de las etiquetas son cruciales para optimizar el rendimiento del sistema RFID UHF. Las etiquetas deben elegirse en función de su compatibilidad con los materiales a los que se colocarán, como metal o plástico, ya que las diferentes superficies afectan la recepción de la señal de manera diferente. Las etiquetas están diseñadas para su instalación sobre metal o con una zona libre y varían en tamaño, lo que desempeña un papel fundamental en las distancias máximas de lectura. El montaje estratégico de las etiquetas es esencial para minimizar la interferencia directa, y deben ubicarse y orientarse para maximizar la exposición a las antenas del lector. El cumplimiento de estas pautas generales y de las pautas específicas de las etiquetas garantiza tasas de lectura más altas y una mayor eficiencia en el seguimiento de activos..

Adaptación a las condiciones ambientales

La naturaleza resistente de los entornos industriales, que incluyen temperaturas extremas, humedad y exposición a sustancias químicas, requiere soluciones RFID robustas. Las etiquetas y antenas deben seleccionarse específicamente por su durabilidad y resistencia a condiciones adversas. En entornos de alta temperatura, por ejemplo, las etiquetas y carcasas especializadas pueden tolerar hasta 220 °C (428 °F), pero deben enfriarse a temperaturas más bajas antes de que se puedan leer o escribir de manera efectiva sin dañar las etiquetas.

Ubicación estratégica de las antenas RFID y Configuraciones de Potencia

La colocación adecuada de las antenas de los lectores RFID es fundamental para evitar que obstrucciones físicas bloqueen o debiliten las señales. La colocación óptima de las antenas, junto con el uso de varias antenas en distintas orientaciones, mejora significativamente la capacidad del sistema para capturar datos, incluso en entornos industriales difíciles. Además, es fundamental tener en cuenta los ajustes de potencia. El uso de ajustes de potencia demasiado altos, por ejemplo, podría provocar lecturas de etiquetas no deseadas, lo que causaría confusión en el sistema de seguimiento.

Estudios de viabilidad y de campo

Para quienes recién comienzan a utilizar aplicaciones RFID UHF, es recomendable consultar con profesionales. Los estudios iniciales del sitio pueden ayudar a determinar la viabilidad de una aplicación. Un estudio de viabilidad posterior puede determinar la selección de antenas, procesadores y etiquetas si es viable. Este estudio también establece la topología general, las ubicaciones físicas, las distancias, los ángulos y los ajustes de potencia óptimos en el entorno de instalación real.

La implementación de la tecnología RFID UHF en entornos industriales ofrece importantes beneficios para la gestión de activos, pero requiere una cuidadosa consideración de los factores ambientales que podrían impedir su rendimiento. Al comprender y mitigar los problemas relacionados con las superficies metálicas, la selección de productos y las duras condiciones ambientales, los fabricantes pueden aprovechar al máximo la tecnología RFID UHF para optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia. La tecnología RFID puede convertirse en una piedra angular de las estrategias de automatización de la fabricación moderna a través del diseño estratégico de sistemas y evaluaciones de rendimiento constantes.

Palabras clave

  • RFID

¿Te ha gustado este post?

0

Compartir esta entrada

Autor

Kyle Bause

Kyle Bause

Kyle is a Product and Application Specialist at Balluff, where he works directly with manufacturers on sensor, IO-Link, and industrial connectivity applications. He spends most of his time on plant floors helping teams match technology to what their operations actually need.


0 Contribuciones

Comentario

Descubra temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?