Edge et Cloud : deux approches pour la maintenance prédictive
Les points essentiels pour les responsables d’usine
Temps de lecture: minutes
La maintenance prédictive (PdM) n’est plus seulement un débat technologique ; c’est une décision stratégique qui a un impact direct sur le temps de fonctionnement des équipements, les coûts de maintenance et la fiabilité de la production. Pour les directeurs d’usine et les responsables de la maintenance, l’une des questions les plus fréquentes, et souvent les plus complexes, est de savoir si les données de maintenance prédictive doivent être traitées en périphérie (Edge), au plus près des machines, ou dans le Cloud.
En réalité, les usines les plus performantes ne choisissent pas entre l’un ou l’autre. Elles combinent Edge et Cloud, chacun ayant un rôle et des responsabilités clairement définis.
Ce blog explique ces différences de manière concrète et se concentre sur ce qui compte le plus pour la direction d’une usine : le temps de fonctionnement des équipements, la maîtrise des risques et le retour sur investissement (ROI).
L'importance de l'Edge Processing dans l'usine
Le traitement en périphérie (Edge) s’effectue au plus près de la machine, directement sur site, au sein de capteurs intelligents, de maîtres IO-Link, d’automates programmables (PLC) ou de passerelles industrielles Edge. Du point de vue de la maintenance et de l’exploitation, ces systèmes sont essentiels, car ils permettent une réaction immédiate aux anomalies ou aux changements de fonctionnement des équipements.
Lorsqu’un roulement commence à surchauffer ou que les vibrations dépassent les seuils de sécurité, il n’est pas possible d’attendre une analyse dans le Cloud. Ces situations exigent une réaction immédiate afin d’éviter des dommages aux équipements, des incidents de sécurité ou des arrêts de production non planifiés.
Les systèmes Edge sont responsables de ce qui suit
La surveillance et les alarmes en temps réel
Protection et verrouillage immédiats des machines
Filtrer les données brutes des capteurs afin de produire des indicateurs d’état exploitables
Maintenir le fonctionnement de l'usine même en cas de perte de connectivité réseau
Pour les directeurs d’usine, la conclusion est simple : tout ce qui peut entraîner un arrêt de production ou endommager un équipement doit être traité localement.
Pourquoi tout envoyer dans le Cloud peut devenir une erreur coûteuse
De nombreux projets de maintenance prédictive échouent parce que trop de données sont envoyées dans le Cloud. Les données de vibration, de température ou issues de capteurs à haute fréquence consomment rapidement de la bande passante et des ressources de stockage, tout en apportant peu de valeur réelle.
Les dispositifs Edge permettent de réduire ce problème en traitant les données localement et en transmettant uniquement des informations pertinentes aux systèmes de niveau supérieur, telles que des tendances, des alertes, des états de fonctionnement ou des indicateurs de santé des équipements.
Cette approche
Réduit les coûts informatiques et les coûts réseau
Améliore la fiabilité du système
Rend les alertes de maintenance plus exploitables
Simplicité d'utilisation
Les équipes de maintenance en bénéficient également car elles reçoivent moins de fausses alertes et disposent d’une vision plus claire des équipements qui nécessitent réellement une intervention. Variante légèrement plus industrielle
Où l'informatique dématérialisée apporte une réelle valeur ajoutée à la gestion
Alors que l’Edge protège et surveille les machines au niveau local, le Cloud offre une visibilité sur l’ensemble des opérations. C’est à ce niveau que la direction de l’usine peut obtenir une vision stratégique de la performance industrielle.
Les plateformes Cloud sont les mieux adaptées pour
L'historique des actifs à long terme et l'analyse des tendances
Comparer des machines identiques sur différentes lignes de production ou entre plusieurs usines
Identifier les schémas de défaillance récurrents
Soutenir la planification de la maintenance basée sur les données
Pour les directeurs d'usine qui supervisent plusieurs actifs ou installations, le Cloud permet de répondre à des questions telles que :
Quels équipements deviennent des sources chroniques d’indisponibilité ?
Sommes-nous en train de traiter les symptômes ou les causes profondes ?
Où les budgets de maintenance doivent-ils être concentrés l'année prochaine ?
Une approche hybride pratique qui fonctionne
Les stratégies de maintenance prédictive les plus fiables utilisent une architecture hybride.
Au niveau de la machine et de la ligne, les systèmes périphériques gèrent la surveillance et la protection en temps réel. Au niveau de l'usine et de l'entreprise, les systèmes en nuage gèrent l'analyse, le reporting et l'optimisation.
Les capteurs compatibles IO-Link jouent un rôle important en fournissant :
Un accès normalisé aux données des capteurs et aux diagnostics
Des données supplémentaires sur l'état de l'installation, au-delà des simples signaux marche/arrêt
Une extension plus facile sans modification majeure du système de contrôle
Cela permet aux usines de commencer à petite échelle et de déployer progressivement la maintenance prédictive, sans perturber la production.
Qui doit être impliqué dans ces décisions ?
La maintenance prédictive réussit lorsque les décisions sont partagées.
Les responsables de la maintenance définissent les modes de défaillance et la signification de l'expression "alerte précoce".
Les directeurs d'usine évaluent les risques, les coûts et l'impact opérationnel.
Les équipes d'automatisation veillent à ce que les systèmes soient fiables et correctement intégrés.
Les équipes informatiques assurent une connectivité sûre et durable.
Lorsqu'un seul groupe prend des décisions, le PdM devient souvent trop complexe ou trop déconnecté des besoins réels de l'usine.
Pièges courants à éviter :
S'appuyer sur des systèmes Cloud pour la protection en temps réel
Surcharger les équipes avec des données brutes au lieu d'avoir des idées claires
Traiter la maintenance prédictive comme un projet informatique uniquement
Ignorer le comportement des systèmes pendant les pannes de réseau
Conclusion
Pour les directeurs d’usine et les responsables de la maintenance, le débat entre Edge et Cloud n’est pas seulement une question de technologie, mais de répartition des responsabilités.
Les systèmes de pointe protègent les équipements, les personnes et la production en temps réel.
Les systèmes en nuage offrent une visibilité, un apprentissage et une amélioration à long terme.
Lorsque chacun est utilisé correctement, la maintenance prédictive devient un outil pratique qui réduit les temps d'arrêt, améliore la planification et apporte une valeur commerciale mesurable.
Mots clés
- Technique de réseau industriel
- IO-Link
- Une production efficace
- Industry 4.0
- Technique des capteurs
- Robotik
- Les bases de l'automatisation
- Industrielle Automatisierung
- Trends in der Technologie
- Intelligente Sensorik
- Connectique
- Message Queue Telemetry Transport (MQTT)
- IoT
- Condition Monitoring
Auteur
Adis Halimic
Ingénieur d'application senior avec plus de 20 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle et la technique d'entraînement.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Capteur optoélectronique
La révolution industrielle, de la machine à vapeur à l'industrie 4.0
Avantages des détecteurs inductifs de proximité dans l'industrie
Automatisation pour les débutants : Guide Balluff
Formulaire de contact
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.
Balluff SAS
-
17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS