Comment choisir un codeur magnétique pour votre système ?
Temps de lecture: minutes
L'automatisation prospère est l'avenir des entreprises. Des solutions, des contrôleurs ou des capteurs innovants influencent la qualité, la répétabilité et la sécurité des processus de production et bien plus encore.
Les dispositifs de mesure tirent de plus en plus parti des phénomènes magnétiques naturels, comme le montrent les codeurs. Découvrez le fonctionnement d'un codeur magnétique et les éléments à prendre en compte lors du choix d'un codeur.
Qu'est-ce qu'un codeur magnétique ?
Un codeur magnétique est un type de capteur qui contrôle le mouvement. Son installation permet d'obtenir des informations en retour sur la rotation ou la position linéaire, qui sont transmises au système de commande principal.
Le fonctionnement du composant, selon son type, consiste à convertir le mouvement rotatif ou linéaire des machines en un signal électrique. Le signal ainsi obtenu est ensuite acheminé vers le système de contrôle, où il est lu. Un codeur magnétique nous permet de lire :
la position des machines avec une grande précision,
l'angle et le nombre de tours de l'arbre dans le moteur,
la vitesse de rotation et le sens de sa génération.
Il convient de noter que le codeur magnétique ne nécessite pas que le capteur soit en contact direct avec l'axe de rotation. Grâce à cette solution, le dispositif se caractérise par une durabilité et une robustesse beaucoup plus grandes. Le nombre minimal de pièces mobiles élimine le risque de dysfonctionnements accidentels dus à des dommages mécaniques.
En fonction de la demande, on distingue deux types de codeurs. Leur division est liée à la construction et aux paramètres techniques. Lorsqu'il est nécessaire de protéger l'appareil contre la poussière ou l'infiltration d'eau, il est placé dans un boîtier spécial - il a un degré de protection IP67.
Dans les cas où il n'est pas nécessaire d'assurer une protection contre les facteurs externes, on utilise des appareils dont le couvercle intégré est supprimé.
Quel est le principe de fonctionnement du codeur magnétique ?
Le fonctionnement du codeur magnétique est crucial pour l'automatisation de divers processus de fabrication. Sa présence est la base absolue de différents types de mesures.
Dans un dispositif magnétique, chaque position mesurée est déterminée par un vecteur de champ magnétique. Cela est possible grâce à un disque magnétique monté sur l'arbre de l'appareil. C'est lui qui génère le champ magnétique.
Il convient également de noter que le codeur magnétique est en outre équipé d'un capteur à effet Hall, qui se présente généralement sous la forme d'un circuit intégré. Une plaque de matériau semi-conducteur sert de base à ce capteur, qui est ensuite placé dans un champ magnétique.
Lorsqu'une tension est appliquée à la plaque, les électrons circulent dans la bonne direction, c'est-à-dire perpendiculairement aux lignes du champ magnétique. En mesurant la tension au niveau des différentes électrodes, il est possible de déterminer très précisément l'intensité du champ magnétique dans lequel le capteur est placé.
Le champ magnétique lui-même produit une tension de Hall, qui est ensuite convertie en un signal de sortie numérique.
Le fonctionnement du composant dépend également du choix d'un codeur incrémental ou d'un codeur absolu. Dans le cas des codeurs incrémentaux, il est nécessaire d'établir une base de référence pour leur système de mesure, c'est-à-dire ce que l'on appelle la mise à zéro. Dans le cas des codeurs absolus, cette opération n'est pas nécessaire. Les types de codeurs se distinguent également par d'autres interfaces. Les plus courantes sont BiSS et SSI.
Quels sont les facteurs clés dans le choix d'un codeur magnétique ?
Le choix d'un codeur magnétique ne doit pas se faire au hasard. L'un des éléments clés à prendre en compte lors de l'appariement est la résolution. est la résolution. La résolution d'un codeur correspond au nombre d'impulsions générées lors d'un tour complet, ce qui se traduit par la précision des lectures.
Il est nécessaire d'adapter la résolution du dispositif pour répondre à toutes les exigences de l'application.
Les autres paramètres d'un codeur magnétique auxquels il convient de prêter attention sont la taille du boîtier, s'il en est équipé, le diamètre de l'arbre ou de l'alésage, ainsi que la méthode de montage.
L'utilisation généralisée de ce type de solution sur le marché a conduit au développement d'une large gamme de dispositifs qui peuvent facilement être adaptés aux exigences spécifiques d'une application donnée.
Lors de la sélection d'un codeur magnétique approprié, les facteurs importants à prendre en compte sont la tension d'alimentation, le signal de sortie ou l'interface de communication.
En outre, les codeurs peuvent être assortis d'accessoires supplémentaires destinés à faciliter leur fonctionnement. Il s'agit notamment de différents types d'écrans, de terminaisons de bandes magnétiques ou d'accessoires de protection des câbles.
Mots clés
- Technique des capteurs
- Industrielle Automatisierung
Auteur
Balluff Sp. z o.o.
Nous sommes présents sur le marché polonais depuis plus de 25 ans. Nous nous occupons de nos clients de la Poméranie aux Tatras et offrons un service et une assistance technique de premier ordre. Nous sommes également présents en ligne, où nous partageons nos connaissances sur les dernières mises en œuvre, les tendances du secteur, les événements ou les aspects techniques de nos solutions.
10 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Capteur optoélectronique
La révolution industrielle, de la machine à vapeur à l'industrie 4.0
Avantages des détecteurs inductifs de proximité dans l'industrie
Automatisation pour les débutants : Guide Balluff
Formulaire de contact
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.
Balluff SAS
-
17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS