IO-Link : polyvalent, intelligent, facile à utiliser et même sans fil!
Temps de lecture: minutes
Les données constituent aujourd'hui l'une des ressources les plus précieuses d'une entreprise ou d'un site de production. En effet, leur analyse permet de détecter rapidement les erreurs, les anomalies ou les défauts, et donc de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer l'efficacité de la production. Comment les collecter, les transmettre et les analyser efficacement ?
La réponse est IO-Link, une technologie qui a révolutionné le monde de l'automatisation industrielle.
Qu'est-ce que l'IO-Link ?
IO-Link est un protocole de communication numérique, qui constitue l'exemple idéal d'une solution répondant aux défis de l'industrie 4.0. Il permet la communication de nombreux composants d'automatisation différents. Il génère, traite et transmet des données, créant ainsi un système de communication continu du niveau le plus bas de la structure des systèmes d'automatisation, par exemple des capteurs ou des actionneurs intelligents, jusqu'aux systèmes de contrôle et de visualisation.
En simplifiant la définition du système, nous pouvons le comparer à une liaison USB traditionnelle. Dans ce schéma, tout dispositif USB fonctionne lorsqu'il est connecté à un port USB, à condition que les fabricants des deux dispositifs aient suivi les mêmes règles dans le processus de fabrication.
Comment fonctionne cette technologie ?
En termes très généraux, IO-Link est un protocole de communication universel qui permet aux dispositifs d'automatisation modernes de générer et de transmettre un grand nombre de données, non seulement des données de processus, mais aussi des données de diagnostic. Les entreprises modernes ont besoin de ces données pour pouvoir les analyser et les interpréter, puis, sur cette base, prendre des décisions sur l'optimisation et la modification des processus de production. Ces actions servent un objectif spécifique : le développement de l'entreprise.
La solution IO-Link traditionnelle, c'est-à-dire câblée, présente certaines limites, car l'espace restreint, les applications mobiles, les mouvements complexes des machines ou la limitation du temps nécessaire à l'installation empêchent souvent l'emplacement des câbles de communication. C'est pourquoi nous avons créé sa version sans fil - IO-Link Wireless - qui est l'une des premières de son genre à tirer parti des capacités de communication sans fil.
Tomasz Dawid, Marketing Manager
Il convient de noter ici que IO-Link Wireless ne remplace pas les solutions câblées, il s'agit seulement d'une extension de celles-ci, qui vous permet de bénéficier de tous les avantages des solutions IO-Link sans fil.
Pourquoi s'orienter vers cette solution ?
IO-Link Wireless, une norme sans fil pour l'automatisation industrielle, est une méthode de communication fiable pour les applications exigeantes. Contrairement à d'autres technologies sans fil, telles que WLAN ou Bluetooth, elle est conçue pour les besoins industriels.
Jusqu'à 40 appareils peuvent être connectés à un maître sans fil IO-Link avec 5 canaux actifs (antennes). Cette solution innovante permet aux utilisateurs d'exploiter un grand nombre de données à tout moment et en tout lieu. Cette solution innovante permet aux utilisateurs d'exploiter un grand nombre de données à tout moment et en tout lieu. Grâce à une évolutivité et une adaptabilité très élevées, la technologie de Balluff est idéale pour toute usine ou machine.
IO-Link Wireless permet d'utiliser IO-Link dans des zones de la machine où cela n'était pas possible auparavant.
Communication sans fil
IO-Link Wireless ne remplace pas les solutions câblées, mais en est une extension qui vous permet de profiter de tous les avantages des solutions IO-Link également sans fil.
Mots clés
- IO-Link
- Technique des capteurs
Auteur
Balluff Sp. z o.o.
Nous sommes présents sur le marché polonais depuis plus de 25 ans. Nous nous occupons de nos clients de la Poméranie aux Tatras et offrons un service et une assistance technique de premier ordre. Nous sommes également présents en ligne, où nous partageons nos connaissances sur les dernières mises en œuvre, les tendances du secteur, les événements ou les aspects techniques de nos solutions.
10 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Capteur optoélectronique
La révolution industrielle, de la machine à vapeur à l'industrie 4.0
Avantages des détecteurs inductifs de proximité dans l'industrie
Automatisation pour les débutants : Guide Balluff
Formulaire de contact
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.
Balluff SAS
-
17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS