Automatisation pour les débutants : Guide Balluff
Première partie
Temps de lecture: minutes
Le développement de l'automatisation industrielle est l'avenir des entreprises. Les solutions d'automatisation sont utilisées dans de nombreux domaines des usines de fabrication : du processus de production au contrôle de la qualité, en passant par la logistique. Cependant, avant de mettre en œuvre ces solutions, il est nécessaire d'apprendre les bases de l'automatisation, sans lesquelles il serait impossible de comprendre le fonctionnement des différents appareils et systèmes.
L'industrie 4.0 apporte de nouveaux défis et de nouvelles opportunités dans le domaine de l'automatisation, et au cours des prochaines années, cette tendance guidera le développement de l'ensemble de l'industrie. Pour la suivre, une connaissance globale et approfondie de l'automatisation industrielle est nécessaire. Toutefois, le développement ne s'arrête pas à l'acquisition de ces connaissances.
Ces connaissances doivent être développées et mises à jour en permanence, car les changements et les innovations se succèdent rapidement sous nos yeux. Balluff est parfaitement conscient que tout maître a été un jour un apprenti. C'est pour les débutants que nous avons créé le manuel "Les bases de l'automatisation", qui contient les informations les plus importantes sur les différents domaines, de la détection à l'identification des objets, en passant par la technologie des capteurs, la RFID et l'IO-Link.
Notre étude des bases de l'automatisation industrielle s'adresse principalement aux jeunes ingénieurs en début de carrière, ainsi qu'aux étudiants en ingénierie et aux passionnés d'automatisation industrielle. Dans la première partie de l'article, nous présenterons au public l'évolution des questions dans le domaine de la détection, de l'identification d'objets et de la mesure de divers paramètres au moyen de solutions de pointe. Nous sommes convaincus que leur variété (formats texte et vidéo) aidera à assimiler les connaissances et à mieux comprendre les bases de l'automatisation.
Notions d'automatisation - leçon 1 : Détection. Les capteurs voient, entendent et communiquent dans leur propre langue
Pour mieux comprendre ce qu'est l'automatisation industrielle et comment fonctionnent ses solutions, il faut savoir que le fonctionnement des composants individuels (capteurs, réseaux, contrôleurs) est comparable à celui des sens humains. Incroyable ? Et pourtant ! En y regardant de plus près, on peut voir des similitudes entre l'homme et la machine. Il s'agit d'une approche quelque peu futuriste, mais qu'il ne faut pas craindre, car elle permet de mieux comprendre le fonctionnement des solutions d'automatisation industrielle.
Par exemple, les sens de la vue, du goût, de l'odorat ou du toucher correspondent au fonctionnement d'un certain nombre de capteurs - optoélectroniques, pour mesurer la pression, visuels, capacitifs. L'équivalent du réseau neuronal sera le réseau de connexions par lequel les données sont transmises - de l'unité de commande à l'unité d'exécution. Le cerveau de la machine est un contrôleur logique PLC, ses oreilles sont des capteurs à ultrasons et ses muscles sont différents types de moteurs et d'entraînements. Grâce à une telle vision de la construction des machines et des bases de l'automatisation industrielle, même les débutants seront en mesure de comprendre les principes de fonctionnement des solutions individuelles, adaptées à l'industrie 4.0. À première vue, la comparaison peut sembler triviale, mais il est important de se rappeler que le corps humain est une machine parfaite dans son fonctionnement, qui est en fait un modèle inégalé pour les connexions, les contrôleurs et d'autres éléments. Une fois que cette analogie devient claire, le reste des sujets de l'automatisation pour débutants se met en place.
Les sujets que nous présentons dans le premier chapitre du "tutoriel" et qui sont liés à l'analogie susmentionnée sont les suivants :
-
La fonction, la structure et la technologie des capteurs. La discussion comprend une description du fonctionnement des capteurs et de leurs composants. En outre, les spectateurs peuvent apprendre la division de base en capteurs inductifs, capteurs capacitifs, capteurs optoélectroniques, capteurs à ultrasons, capteurs de champ magnétique ou transducteurs linéaires. Nous ne fournissons pas de faits "secs" - nous présentons chaque type de capteur avec des exemples de produits disponibles chez Balluff.
-
Le deuxième sujet concerne tout ce qui a trait à l'électronique des capteurs. Nous discutons des types de sorties (PNP, NPN) et de contacts (NO/NC). Nous suggérons comment choisir une solution spécifique pour des besoins définis et expliquons en détail les différences entre eux - et nous complétons tout cela avec des dessins schématiques simples.
-
Le troisième sujet concerne les différences entre les capteurs de commutation et les capteurs de mesure. Nous abordons les questions importantes des types de signaux à la sortie et montrons des exemples d'applications pratiques.
-
Le thème suivant traite des questions de résolution, d'écart de linéarité et de précision dans l'automatisation industrielle. Il s'agit des caractéristiques les plus importantes d'un capteur de mesure, sans lesquelles il serait impossible de comprendre l'essence de son fonctionnement.
-
Le dernier thème abordé est celui de l'alimentation des capteurs, c'est-à-dire en fournissant des informations détaillées sur l'origine de la tension du capteur. Nous montrons comment le traitement de la tension a lieu et nous présentons également les produits du portefeuille de Balluff qui s'inscrivent dans ce thème.

Notions d'automatisation - leçon 2 : Détection et identification d'objets.
La détection est un autre sujet extrêmement important que nous abordons dans les Notions élémentaires d'automatisation. Les capteurs sont utilisés dans les usines de production et les entreprises dans de nombreuses applications différentes : pendant le processus de production, le contrôle de la qualité ou l'emballage du produit fini et la logistique.
La détection est principalement basée sur l'identification d'objets, ainsi que sur leur positionnement. Les capteurs appropriés permettent de détecter non seulement les solides (métalliques et non métalliques), mais aussi les liquides. Différentes technologies sont utilisées pour identifier les objets, telles que la détection par champ magnétique, ainsi que des solutions basées sur les propriétés de la lumière et du son, qui sont encapsulées dans des dispositifs représentatifs de l'automatisation industrielle, c'est-à-dire des capteurs.
Les dispositifs susmentionnés peuvent être classés selon une division simple : Les capteurs inductifs (qui permettent de détecter tous les objets métalliques se trouvant à une distance de quelques mm ou dizaines de mm), les capteurs capacitifs (qui détectent tout ce qui a une certaine capacité à courte distance), les capteurs optoélectroniques (qui se divisent en deux catégories : les capteurs diffus, qui utilisent l'objet pour réfléchir la lumière vers le capteur, et les capteurs optoélectroniques rétro-réfléchissants, qui fonctionnent sur le principe d'une barrière unidirectionnelle - grâce à eux, la détection d'objets est possible à de plus grandes distances) et les capteurs à ultrasons (qui permettent de détecter presque tous les objets à de plus grandes distances).
Afin de faciliter l'assimilation par le public des bases de l'automatisation industrielle et du thème des capteurs et de l'identification d'objets, Balluff a proposé la répartition suivante des thèmes :
-
Reconnaissance, détection et positionnement d'objets métalliques à l'aide de capteurs. Dans ce numéro, nous abordons les technologies des capteurs (inductifs, capacitifs, optoélectroniques, ultrasoniques) qui peuvent être utilisées pour l'identification d'objets métalliques. Nous donnons également des exemples d'applications des dispositifs susmentionnés et présentons des produits du portefeuille de Balluff qui correspondent à la problématique abordée.
-
Reconnaître, détecter et positionner des objets non métalliques à l'aide de capteurs. Un capteur capacitif, optoélectronique ou à ultrasons peut être utilisé pour ce type d'opération, et nous soulignons que tous les types de capteurs ne sont pas adaptés à la détection d'objets non métalliques. Nous présentons des exemples d'applications pratiques et des produits qui s'inscrivent dans cette problématique.
-
Détection de la tige de piston dans un cylindre pneumatique à l'aide de capteurs de champ magnétique. Dans le cadre de ce numéro, nous examinons les conditions et les exigences qui doivent être remplies pour que le capteur fonctionne efficacement et nous présentons des applications pratiques.
-
Déterminer le niveau de liquides et de solides à l'aide de capteurs. Dans cette section, nous abordons les technologies de capteurs capacitifs et ultrasoniques qui sont idéales pour mesurer le niveau de liquides et d'autres substances. Nous montrons des applications pratiques et suggérons les paramètres des capteurs ultrasoniques ou capacitifs auxquels il faut prêter attention pour que l'appareil fonctionne parfaitement.
Notions fondamentales d'automatique - leçon 3 : Mesure de la position, de la distance, de la pression
La mesure précise de paramètres (position, distance, pression) influe sur de nombreux aspects d'une entreprise, en particulier sur la production et la possibilité de l'optimiser. Il est important que les mesures soient effectuées en temps réel, avec la plus grande précision possible.
Grâce aux solutions d'automatisation industrielle, il est possible de mesurer en détail la position des objets, les distances, les angles ou la pression - avec des appareils sélectionnés de manière appropriée. Pour chaque paramètre - pression, distance, angle ou position - les méthodes de mesure sont différentes. C'est pourquoi, avant de choisir une solution spécifique, il est nécessaire de définir soigneusement les besoins auxquels elle doit répondre.
Différentes solutions sont utilisées pour effectuer des mesures de position et d'autres paramètres. Un exemple est le transducteur linéaire, qui permet de mesurer plusieurs positions en même temps, même dans des conditions de fonctionnement difficiles.
Le deuxième type est la technologie du codage magnétique (qu'utilisent les codeurs magnétiques), qui convient le mieux aux mesures précises effectuées en temps réel.
Les troisième et quatrième types (représentés par les capteurs) sont la technologie inductive (adaptée aux mesures à courte distance) et la technologie optoélectronique (qui permet d'effectuer des mesures indépendamment de la distance, de la texture et de la couleur de l'objet). Quelles sont les questions qui seront abordées en détail dans le cadre de ce thème ?
-
La mesure de la distance. La mesure des distances est l'un des défis les plus courants auxquels sont confrontées les solutions d'automatisation industrielle. Un capteur inductif, capacitif ou ultrasonique, ainsi qu'un capteur optoélectronique, peuvent être utilisés pour effectuer cette mesure. Dans cette section, nous abordons également des exemples d'applications pratiques - par exemple, la supervision, la surveillance du fonctionnement des freins dans les éoliennes.
-
Mesure de la position linéaire, ou positionnement d'objets en ligne droite - nous examinons les technologies de capteurs utilisées à cette fin, par exemple les codeurs magnétiques, les systèmes inductifs de mesure de la position et les transducteurs linéaires. Nous suggérons la technologie qui conviendra le mieux à des applications spécifiques (par exemple, pour l'incorporation dans un entraînement linéaire ou hydraulique).
-
Mesure de position rotative. Pour mesurer la position d'une machine à imprimer et à découper, nous prenons l'exemple de ses applications. Pour ce type de mesure, un codeur magnétique ou un inclinomètre fonctionne bien, dont les paramètres techniques permettent d'obtenir un résultat d'une grande précision.
-
Contrôle de l'état des liquides, des gaz et des solides. Nous abordons les technologies de capteurs adaptées à ce type de mesure (capteur à ultrasons, capteur capacitif ou capteur linéaire) et leur installation (qui a une incidence directe sur leur bon fonctionnement). Nous citons également les applications possibles dans les réservoirs ou les chaudières.

L'automatisation industrielle est un domaine très vaste. En expliquer les fondements nous procure toutefois une grande satisfaction, surtout lorsque nous recevons des commentaires positifs de la part de notre public. Dans le prochain article de notre série "Les bases de l'automatisation", nous aborderons les sections relatives à la technologie RFID, aux connexions réseau et à l'interface IO-Link.
Mots clés
- Industrielle Automatisierung
- Les bases de l'automatisation
Auteur
Balluff Sp. z o.o.
Nous sommes présents sur le marché polonais depuis plus de 25 ans. Nous nous occupons de nos clients de la Poméranie aux Tatras et offrons un service et une assistance technique de premier ordre. Nous sommes également présents en ligne, où nous partageons nos connaissances sur les dernières mises en œuvre, les tendances du secteur, les événements ou les aspects techniques de nos solutions.
10 Contributions
Articles populaires
Capteur optoélectronique
La révolution industrielle, de la machine à vapeur à l'industrie 4.0
Avantages des détecteurs inductifs de proximité dans l'industrie
Topologies Ethernet pour les réseaux industriels
Formulaire de contact
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.
Balluff SAS
-
17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS