25.07.2024
인도는 성장하고 있습니다.
경제는 성장하고 있으며 자동화 시장도 이에 발맞추고 있습니다.
새로운 사무소 개소식에 참석한 발루프 인도 팀
인도는 세계에서 가장 인구가 많은 국가로, 인구의 3분의 2가 35세 미만입니다. 이는 인도가 막대한 인구학적 및 경제적 자원을 보유하고 있음을 의미합니다. 노동 연령 인구가 많아 국제 노동 시장과 생산자의 관점에서 인도는 매력적인 대륙으로 평가받습니다. 또한, 인도는 상품과 서비스를 구매할 수 있는 거대한 내수 시장을 제공합니다. 평균 7%의 경제 성장률과 4조 1,000억 달러의 경제 생산량을 자랑하는 인도는 세계에서 다섯 번째로 큰 경제 대국이며, 브라질, 러시아, 중국, 남아프리카공화국과 함께 브릭스(BRICS) 국가 중 하나입니다. 많은 서구 사회와 달리, 인도는 국가의 경제적 안녕을 보장하기 위해 숙련된 노동력을 유치하는 문제보다 매년 노동 시장에 진입하는 수많은 근로자를 위한 일자리 창출에 중점을 둡니다. 특히, 자동화 부문은 핵심적인 일자리 창출 엔진으로 자리 잡고 있습니다.
새로운 시작을 축하하는 촛불을 밝히다.
인도 자동화 시장
자동화 산업에서 인도는 매출과 투자처 모두에서 유망한 성장 시장으로 꼽힙니다. 향후 5년 동안 연평균 14%의 높은 성장이 예상됩니다.
발루프 오토메이션 인디아의 매니징 디렉터 우다 발찬드라 박사는 "현재 긍정적인 상황을 바탕으로, 최근 발표된 배터리 생산, 반도체 제조 및 철강 산업의 주요 투자 프로젝트가 실행되면 2027년 이후 시장이 더욱 크게 성장할 것입니다."라며 낙관적인 전망을 제시했습니다. 그는 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 눈에 띄는 발전이 이미 나타나고 있으며, 이를 통해 제조와 생산 물류 체계 전반에서 개발, 생산, 관리 방식이 크게 변화하고 있다고 설명하며 자신의 기대를 뒷받침했습니다.
"인도에서는 전체 생산 공정이 점점 더 스마트해지고 있습니다."라고 우다 발찬드라 박사는 강조합니다. "사람, 기계, 기기의 네트워킹은 거스를 수 없는 흐름입니다." 발루프 인디아의 전무이사는 "자동화 기술을 통해 인도는 생산성을 높이고 비용을 절감하며, 고용 기회를 창출하고 글로벌 경쟁에서 입지를 강화할 수 있습니다."라고 확신합니다.
고객과의 긴밀한 협력
발루프는 2019년부터 인도 현지 법인인 발루프 오토메이션 인디아를 설립하였습니다. 이전에 발루프는 20년 이상 인도 시장에 간접적으로 진출해 있었으며, 2019년에 이미 제품에 대해 잘 알고 있던 판매 파트너와 그 직원들을 통합하였습니다.
현재 발루프 오토메이션 인디아에는 약 50명의 직원이 인도 전역의 다양한 지역에서 근무하고 있습니다. "발루프는 항상 고객을 모든 일의 중심에 두며, 고객과의 근접성이 매우 중요합니다."라고 아시아 태평양 지역 부사장 토마스 새츠는 설명합니다. "이러한 이유로 아대륙에 지사를 설립했으며, 발루프의 전문성을 어디서든 신속하게 제공할 수 있습니다."
마하라슈트라 주 북서쪽에는 인도에서 가장 중요한 자동차 산업의 3대 중심지 중 하나인 푸네가 있습니다. 이곳에는 많은 자동화 기업과 연구 개발 시설이 자리 잡고 있습니다. 발루프는 인도 자동차 산업의 주요 고객들에게 서비스를 제공하며, 본사는 푸네에 위치해 있습니다. 본사는 인도 대륙의 주요 항구 도시인 뭄바이 경제 중심지 근처 물류 창고와 가까운 곳에 있습니다.
개막식에 참석한 라제시 나스(Rajesh Nath) VDMA 인도 상무이사, 토마스 사테(Thomas Sattes) 발루프 아시아 태평양 지역 부사장, 플로리안 허믈레(Florian Hermle) 발루프 사장, 우다 발찬드라(Uday Bhalchandra) 발루프 인도 매니저가 기념촬영을 하고 있습니다.
인도 남부 카르나타카 주에 위치한 정원 도시 벵갈루루는 인도에서 세 번째로 큰 도시입니다. 최근에는 '인도의 실리콘밸리'로 불릴 정도로 중요한 IT 중심지로 발전했습니다. 첸나이는 인도 동부 벵골만에 위치한 타밀나두 주의 주도로, "인도의 디트로이트"라 불리며 전통적인 자동차 생산의 중심지입니다. 이곳에서는 소프트웨어 개발도 중요한 역할을 하고 있습니다. 발루프 인도는 두 도시에서 남부 지역 고객들에게 서비스를 제공합니다. 북부 지역 고객들은 델리에 위치한 사무소에서 서비스를 받고 있으며, 발루프 인도는 서부의 떠오르는 산업 중심지 아메다바드에도 사무소를 두고 있습니다.
발루프에게 인도의 중요성
우다 발찬드라 박사는 인도 법인의 발전 과정을 돌아보며 "인도 법인 설립 결정은 매우 적절한 시기에 이루어진 결정이었습니다."라고 강조합니다. 지난 2년 동안 발루프 인도 법인은 이미 발루프 그룹에서 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이 성장세는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.
인도의 팀 규모는 올해 말까지 두 배로 늘어날 예정입니다. 지난 5월 초, 발루프 인도 법인은 설립 5주년을 기념하여 푸네 중심부에 위치한 새로운 본사로 이전했습니다. 1,600평방미터 규모의 새 사옥은 성장하는 팀을 위한 넉넉한 공간을 제공하며, 최첨단 기술 및 교육 센터와 체험 센터도 갖추고 있습니다.
성공의 열쇠인 지식
발루프의 엔지니어들은 높은 수준의 산업 전문 지식을 보유하고 있으며, 기술 응용 분야에 대한 전문적인 조언을 제공합니다. 이들은 새로운 기술을 적극적으로 접하고 지속적인 교육을 통해 최신 기술 상태를 유지합니다. "발루프 솔루션의 목표는 최신 기술을 제공하는 것뿐만 아니라 미래 산업 트렌드를 예측하는 것입니다."라고 우다 발찬드라 박사는 강조합니다. "우리는 기술 발전의 최전선에 서서 시장의 요구를 항상 충족시키고자 합니다." AI의 사용이 증가함에 따라 자동화 프로세스 설계는 더욱 복잡해지고 있지만, 동시에 더 효과적이고 효율적으로 변화하고 있습니다. 최상의 조언을 제공하려면 기술적 전문성뿐만 아니라 고객에 대한 깊은 이해도 필요합니다. 이를 위해 전 세계 지사 간의 교류는 필수적입니다. 발루프는 전 세계적으로 사업을 영위하는 고객들에게 언제 어디서나 지원을 제공할 수 있도록 보장합니다. 또한, 지식 경영은 회사 내 전문성과 직원 유지와도 직결됩니다. 발루프는 직원 복지와 만족도를 매우 중요하게 생각하며, 이를 통해 회사의 경쟁력을 유지합니다.
스포츠에 대한 헌신
푸네에서는 탁구에 대한 열정이 매우 높은데, 발루프 인도 법인도 이 스포츠를 적극 지원하고 있습니다. 발루프 인도는 지역 대회 후원을 통해 지역 내 탁구 경쟁을 촉진하고, 선수들이 더 높은 수준의 대회에 출전할 수 있도록 준비 기회를 제공합니다. 또한, 2023년 지구 간 및 마하라슈트라 주 탁구 선수권 대회를 위한 준비 캠프도 후원하였으며, 참가 선수들에게 상품과 선물도 지원했습니다. 이러한 지원 덕분에 푸네 지역 탁구 협회의 일부 선수들은 작년에 큰 성과를 거둘 수 있었습니다.
발루프에게 인도는 아대륙의 탁구 붐에 동참하기 위한 최적의 성공 사례입니다.