Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

25.07.2024

Hindistan patlama yaşıyor

Ekonomi büyüyor ve otomasyon pazarı buna ayak uyduruyor

Balluff Hindistan ekibi yeni ofisin açılışındaBalluff Hindistan ekibi yeni ofisin açılışında

Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesidir ve Hindistan nüfusunun üçte ikisi 35 yaşın altındadır. Bu da Hindistan'ın muazzam demografik ve ekonomik kaynaklara sahip olduğu anlamına gelmektedir. Çalışma çağındaki büyük nüfus, alt kıtayı sadece uluslararası işgücü piyasaları açısından değil, aynı zamanda üreticiler açısından da cazip kılmaktadır: Hindistan, mal ve hizmet alımı için devasa bir iç pazar sunmaktadır. Ortalama yüzde yedi ekonomik büyüme ve 4,1 trilyon ABD doları ekonomik çıktı ile Hindistan dünyanın beşinci büyük ekonomisidir ve BRICS ülkelerinden (Brezilya, Rusya, Çin ve Güney Afrika ile birlikte) biridir. Pek çok Batı toplumunun aksine, Hindistan'daki mesele ülkenin ekonomik refahını güvence altına almak için vasıflı işgücünün nasıl çekileceği değildir. Bunun yerine kamuoyundaki tartışmalar, her yıl işgücü piyasasına giren çok sayıda işçi için nasıl iş yaratılabileceğine odaklanmaktadır. Otomasyon sektörü önemli bir istihdam motorudur.


Lichtanzünden zur Feier des Neubeginns.Yeni bir başlangıcı kutlamak için mum yakıyoruz.

Hindistan otomasyon pazarı

Otomasyon sektöründe Hindistan, hem satışlar hem de yatırım yeri olarak gelecek vaat eden bir büyüme pazarı olarak görülüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde yıllık ortalama yüzde 14'lük bir büyüme bekleniyor.

Balluff Automation India'nın Genel Müdürü Dr. Uday Bhalchandra iyimser: "Mevcut iyi durum göz önüne alındığında, pil üretimi, yarı iletken üretimi ve ayrıca çelik endüstrisindeki büyük projelerde yakın zamanda açıklanan büyük yatırım projelerinin uygulanacağını varsaydığımız için pazarın 2027'den itibaren daha da güçlü bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum." İyimserliğini, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ndeki (IIoT) önemli gelişmelerin, tüm üretim ve üretim lojistiği zincirinin gelişimini, üretimini ve yönetimini etkileyecek şekilde halihazırda görünür olmasıyla gerekçelendiriyor.

Dr. Uday Bhalchandra, "Hindistan'da tüm üretim süreci de daha akıllı hale geliyor" diye vurguluyor. "İnsanların, makinelerin ve cihazların birbirine bağlanması durdurulamaz bir trend." Balluff Hindistan'ın Genel Müdürü genel olarak ikna olmuş durumda: "Hindistan otomasyon teknolojisini kullanarak üretkenliğini artırabilir, maliyetleri düşürebilir, istihdam olanakları yaratabilir ve küresel rekabetteki konumunu güçlendirebilir."


Müşteriye yakın

Balluff, 2019 yılından bu yana kendi Hindistan iştiraki olan Balluff Automation India'ya sahiptir. Balluff daha önce Hindistan pazarında 20 yılı aşkın bir süredir dolaylı olarak temsil ediliyordu. Balluff 2019 yılında, ürünlere zaten çok aşina olan satış ortağını ve personelini entegre etti.

Bugün Balluff Automation India'da Hindistan'ın çeşitli yerlerinde yaklaşık 50 meslektaşımız çalışıyor. Asya Pasifik Başkan Yardımcısı Thomas Sattes, "Balluff her zaman müşteriyi yaptığı her şeyin merkezine koyar - bu nedenle müşteriye yakınlık bizim için çok önemlidir" diye açıklıyor. "Alt kıtadaki lokasyonlar buna göre seçildi: Balluff'un uzmanlığı her yerde hızlı bir şekilde kullanılabilir."

Kuzeybatıda, Maharashtra eyaletinde, Hindistan'daki otomotiv endüstrisinin en önemli üç merkezinden biri olan Pune yer alıyor. Birçok otomasyon şirketi ve araştırma ve geliştirme tesisi burada bulunuyor. Balluff, Hindistan'daki otomotiv endüstrisinden birçok müşteriye hizmet verdiği için Balluff Hindistan'ın merkezi buradadır. Alt kıtanın en önemli liman kenti olan Mumbai'nin ekonomik merkezinin yakınında bulunan depo çok uzakta değil.

VDMA Hindistan Genel Müdürü Rajesh Nath, Balluff Asya Pasifik Bölge Başkan Yardımcısı Thomas Sattes, Balluff Genel Müdürü Florian Hermle ve Balluff Hindistan Genel Müdürü Uday Bhalchandra açılış töreninin baş konukları.Baş konuk Rajesh Nath, VDMA Hindistan Genel Müdürü, Thomas Sattes, Balluff Asya Pasifik Bölge Başkan Yardımcısı, Florian Hermle, Balluff Genel Müdürü ve Uday Bhalchandra, Balluff Hindistan Genel Müdürü, açılış töreninde.

Ülkenin güneyindeki Karnataka'da yer alan bahçe şehir Bengaluru, Hindistan'ın üçüncü büyük şehridir. Son yıllarda ülkenin en önemli BT merkezlerinden biri haline gelmiştir - "Hindistan'ın Silikon Vadisi" olarak bilinmektedir. Chennai, Hindistan'ın doğusunda Bengal Körfezi üzerinde yer alır ve Tamil Nadu eyaletinin başkentidir. "Hindistan'ın Detroit'i" Hindistan'ın geleneksel otomobil üretim merkezidir. Yazılım geliştirme de şehirde önemli bir rol oynamaktadır. Balluff India her iki şehirden de ülkenin güneyindeki müşterilere hizmet vermektedir. Alt kıtanın kuzeyindeki müşterilere ise Delhi'deki ofisten hizmet verilmektedir. Balluff India'nın ayrıca ülkenin en batısında yer alan ve gelişmekte olan bir sanayi merkezi olan Ahmedabad'da da bir ofisi bulunmaktadır.


Balluff için Hindistan'ın önemi

"Hindistan'da kendi iştirakimizi açma kararı tam da doğru zamanda geldi," diye vurguluyor Dr. Uday Bhalchandra, iştirakin gelişimini değerlendirirken. Balluff Hindistan, son iki yılda grup içinde en hızlı büyüyen APAC lokasyonu oldu ve bunun sonu da görünmüyor.

Hindistan'daki ekip büyüklüğü yıl sonuna kadar iki katına çıkacak. Mayıs ayının başında Balluff Hindistan beşinci yıldönümünü kutladı ve bu vesileyle Pune'un kalbindeki yeni genel merkezine taşınmayı başardı. Bin 600 metrekarelik alana sahip yeni tesis, büyüyen ekip için geniş bir alan sunuyor. Ayrıca son teknoloji ürünü bir teknoloji ve eğitim merkezinin yanı sıra bir deneyim merkezi de bulunuyor.

Başarının anahtarı bilgi

Balluff'taki mühendisler yüksek düzeyde endüstri uzmanlığına sahiptir ve teknik uygulamalar konusunda uzman tavsiyesi sağlayabilirler. Teknik olarak güncel kalmalarını sağlamak için yeni teknolojilerle aktif olarak ilgilenmekte ve sürekli eğitim almaktadırlar. Dr. Uday Bhalchandra, "Amacımız çözümlerimizin sadece güncel kalması değil, aynı zamanda gelecekteki endüstri trendlerini de öngörmesidir" diye vurguluyor. "Çünkü teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer almak ve pazarın ihtiyaçlarını her zaman karşılamak istiyoruz." Örneğin, yapay zekanın artan kullanımı otomasyon süreçlerinin tasarımını daha karmaşık ama aynı zamanda daha etkili ve verimli hale getiriyor. Bir uzman olarak mümkün olan en iyi tavsiyeyi verebilmek için teknolojik uzmanlıktan daha fazlasına ihtiyacınız var. Müşteri bilgisi de kilit önem taşıyor. Bu nedenle dünya çapındaki lokasyonlar arasında bilgi alışverişi esastır. Pek çok müşteri küresel olarak faaliyet gösteriyor - Balluff bu müşterilerin her yerden iyi bir şekilde desteklenebilmesini sağlıyor. Ve son olarak, bilgi yönetimi uzmanlığı şirket içinde tutmayı, başka bir deyişle çalışanları elde tutmayı içerir. Bu doğrultuda Balluff, çalışanlarının refahına ve memnuniyetine büyük önem vermektedir.

Spora bağlılık

Pune'da masa tenisine büyük bir ilgi var ve Balluff India bu spora kendini adamış durumda. Örneğin, iştirak bölge düzeyinde rekabeti teşvik etmek için yarışmalara sponsor olmaktadır. Aynı zamanda sporculara, kendilerini daha yüksek seviyedeki yarışmalara katılmaya hazırlayan maçlar oynama fırsatı verilmektedir. Buna ek olarak Balluff India, 2023 Bölgeler Arası ve Maharashtra Eyaleti Masa Tenisi Şampiyonaları için bir hazırlık kampına sponsor olmuştur. Balluff India ayrıca yarışmacılar için ödüller ve hediyelerle de destek verdi. Sonunda, yerel masa tenisi kulübünden (Pune Bölgesi Masa Tenisi Derneği) bazı oyuncular geçen yıl büyük başarılar elde etti.

Balluff için Hindistan, alt kıtadaki patlamaya katılmanın en iyi ön koşulu olan bir başarı öyküsüdür.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.