Caméras SWIR refroidies par TEC ou non refroidies
Choisir la caméra SWIR adaptée à votre application
Temps de lecture: minutes
Lors du choix d'une caméra industrielle infrarouge à ondes courtes (SWIR), l'une des considérations les plus importantes en matière de conception est de savoir s'il faut utiliser un système standard (non refroidi) ou une variante refroidie par thermoélectricité (TEC). Ces deux types de caméras fonctionnent dans la même plage spectrale, généralement de 900 à 1 700 nm, mais diffèrent considérablement en termes de performances, de coûts et de complexité d'intégration en raison de la façon dont elles gèrent le bruit du capteur.
Caméras SWIR standard
Une caméra SWIR est souvent le choix préféré pour les applications où l'éclairage est suffisant et où les temps d'exposition sont courts les temps d'exposition sont courts. Ces caméras s'appuient sur des conditions thermiques passives, ce qui signifie que le capteur fonctionne à une température proche de la température ambiante. Elles sont donc plus compactes, plus économes en énergie et plus rentables que leurs homologues refroidies. Elles sont donc idéales pour les tâches d'inspection à grande vitesse telles que le tri des aliments, le classement des produits agricoles ou la vision industrielle générale dans des environnements à éclairage contrôlé. Leur conception plus simple facilite également l'intégration des systèmes et améliore la fiabilité à long terme, puisqu'il y a moins de composants susceptibles de tomber en panne.
Toutefois, les capteurs SWIR non refroidis sont plus sensibles au bruit, en particulier au bruit du courant d'obscurité, qui augmente de manière exponentielle avec la température. Dans les scénarios impliquant de faibles niveaux de lumière, de longs temps d'exposition ou la nécessité de détecter des différences subtiles dans les propriétés des matériaux, ce bruit peut dégrader de manière significative la qualité de l'image. Il peut en résulter un contraste réduit, une mauvaise détection des défauts ou des mesures incohérentes.
Caméras SWIR refroidies par TEC
Les caméras SWIR refroidies par TEC remédient à cette limitation en abaissant activement la température du capteur, généralement de 10 à 30 °C en dessous de la température ambiante. Ce refroidissement réduit considérablement le courant d'obscurité et le bruit associé, ce qui permet d'obtenir des rapports signal/bruit beaucoup plus élevés. En pratique, cela se traduit par des images plus nettes, une meilleure uniformité sur le capteur et une plus grande sensibilité aux détails fins. Les applications qui en bénéficient sont notamment l'inspection des semi-conducteurs, l'imagerie hyperspectrale, l'analyse des faisceaux laser et le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques où la précision et la répétabilité sont essentielles.
Les avantages du refroidissement s'accompagnent de compromis. Les caméras refroidies par TEC sont plus chères en raison de l'ajout de composants et de systèmes de contrôle. Elles consomment également plus d'énergie et sont physiquement plus grandes, ce qui peut compliquer leur intégration dans des systèmes à l'espace restreint. En outre, la stabilisation thermique peut entraîner des retards au démarrage, et une dissipation thermique adéquate doit être prise en compte lors de la conception du système.
Vous trouverez ci-dessous une comparaison du refroidissement en tant que méthode de réduction du bruit :
Aspect | Avantages du refroidissement TEC | Inconvénients du refroidissement TEC |
Réduction du bruit | Réduit considérablement le courant d'obscurité et le bruit thermique | Augmente la complexité du système |
Qualité de l'image | Rapport signal/bruit et contraste plus élevés | Coût initial plus élevé |
Sensibilité | Permet la détection dans des scénarios de faible luminosité et d'exposition prolongée | Consommation d'énergie accrue |
Stabilité | Amélioration de l'uniformité et de la répétabilité de l'image | Nécessite une gestion thermique |
Intégration | Meilleure pour les applications de haute précision | Facteur de forme plus important, moins compact |
Fonctionnement | Performances plus constantes en fonction de la température | Temps de stabilisation potentiel au démarrage |
En résumé, les caméras SWIR standard sont bien adaptées aux applications à grande vitesse sensibles aux coûts et bénéficiant d'un éclairage adéquat, tandis que les caméras refroidies par TEC excellent dans les environnements exigeants qui requièrent une sensibilité maximale et un bruit minimal. En fin de compte, la décision dépend de l'équilibre entre les exigences de performance et les contraintes du système, telles que la taille, le coût et la consommation d'énergie.
Sujets connexes
Mots clés
- Robotik
- Les bases de l'automatisation
- Trends in der Technologie
- Sciences de la vie
- Vision
- Intralogistique
- Semiconductors
Auteur
Alex Conradi
Alex Conradi apporte près d'une décennie d'expérience dans le secteur de l'automatisation, dont deux années de spécialisation intensive dans la technologie des caméras industrielles. Au cours de sa carrière, il s'est attaché à combler le fossé entre les solutions matérielles complexes et les applications industrielles performantes.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Formulaire de contact