Quand la couleur, la surface et la transparence deviennent un défi
Pourquoi les capteurs à ultrasons méritent qu'on s'y intéresse de plus près
Temps de lecture: minutes
Les capteurs photoélectriques comptent parmi les technologies de détection les plus répandues dans le domaine de l'automatisation industrielle. Ils offrent une détection rapide et fiable et conviennent à un large éventail d'applications.
Cependant, certaines applications présentent des difficultés susceptibles d’affecter les performances de la détection optique. Les variations de couleur, de réflectivité, de contamination ou de transparence peuvent nécessiter des réglages supplémentaires et compliquer une détection fiable.
C'est là qu'interviennent les capteurs à ultrasons offrent une approche différente.
Pourquoi certaines cibles sont-elles difficiles à détecter ?
Les capteurs photoélectriques s'appuient sur la lumière pour détecter des objets. Selon le principe de détection et l'application, plusieurs caractéristiques des cibles peuvent influencer les performances de détection.
Parmi les difficultés courantes, on peut citer :
Objets foncés ou clairs
Surfaces mates ou réfléchissantes
Présence d'huile, de graisse ou de salissures sur la cible
Matériaux transparents tels que le verre ou les plastiques transparents
Pour les équipes de maintenance et les ingénieurs en automatisation, ces conditions peuvent entraîner :
Des réglages répétés des capteurs
Des déclenchements intempestifs
Détections manquées
Des interruptions de production
Le défi posé par les matériaux transparents
Les objets transparents posent un défi particulier, car la lumière peut traverser la cible sans générer le signal attendu.
Exemples :
Pare-brise automobiles
Les lentilles de phares
Récipients en plastique transparent
Panneaux en verre
Dans ces applications, les ingénieurs consacrent souvent beaucoup de temps à optimiser le choix des capteurs, les positions de montage, l'alignement des réflecteurs et les conditions d'arrière-plan afin d'obtenir des performances fiables.
Un principe de détection différent
Les capteurs à ultrasons fonctionnent différemment.
Au lieu d’utiliser la lumière, ils émettent des ondes sonores et mesurent le temps nécessaire à l’écho pour revenir de la cible.
La détection étant basée sur le son, des caractéristiques telles que la couleur et la réflectivité optique perdent considérablement de leur importance.
Un capteur à ultrasons peut détecter :
Des cibles blanches ou noires
Des surfaces mates ou brillantes
Des pièces propres ou contaminées
Des matériaux opaques ou transparents
La technologie à ultrasons s’avère donc particulièrement utile lorsque les caractéristiques des produits varient au cours de la production.
Pourquoi les capteurs à ultrasons fonctionnent-ils bien avec les objets transparents ?
Prenons l'exemple d'un pare-brise circulant sur une chaîne de montage automobile.
Un capteur photoélectrique doit interagir efficacement avec les propriétés optiques du verre. Selon l’application, cela peut nécessiter une conception minutieuse du système et un choix rigoureux du capteur.
Un capteur à ultrasons aborde ce défi différemment.
La question n’est plus :
« Puis-je voir l'objet ? »
Au lieu de cela, le capteur se demande :
« Mon onde sonore a-t-elle rencontré un objet, et à quelle distance se trouve-t-il ? »
Cette approche fondamentalement différente simplifie souvent la détection dans les applications impliquant des matériaux transparents.
Choisir la bonne technologie
Les capteurs à ultrasons ne sont pas destinés à remplacer les capteurs photoélectriques.
La technologie photoélectrique reste la solution privilégiée pour de nombreuses applications nécessitant :
Une détection à grande vitesse
La reconnaissance de petites cibles
Un positionnement précis
De longues portées de détection
L'objectif réel est de choisir le principe de détection le mieux adapté à l'application.
Les applications impliquant des couleurs changeantes, des surfaces réfléchissantes, des salissures ou des matériaux transparents peuvent tirer parti de l’évaluation de la technologie à ultrasons comme alternative.
Conclusion
Pour bien choisir un capteur, il faut commencer par comprendre l’application, et non par opter pour une technologie que l’on connaît déjà.
Lorsque la couleur, la réflectivité, la transparence ou l’état de surface posent des problèmes de détection, la détection par ultrasons offre une alternative performante qui fonctionne indépendamment des caractéristiques optiques.
Parfois, la meilleure solution ne consiste pas à trouver un moyen de pousser un capteur photoélectrique à ses limites.
Parfois, la meilleure solution consiste à détecter la cible différemment.
Ne vous arrêtez pas aux apparences. Envisagez la détection par ultrasons.
Mots clés
- IO-Link
- Une production efficace
- Technique des capteurs
- Robotik
- Industrielle Automatisierung
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Formulaire de contact