L'autofocus n'est pas toujours le choix le plus sûr
Le verre le plus souple n'est pas toujours le plus adapté à la ligne.
Temps de lecture: minutes
La plupart des spécifications des lecteurs de codes commencent par une question : l'autofocus ? Il gère plus de distances, plus de hauteurs de produits, plus de variété.
La flexibilité a un coût.
L'autofocus dans un lecteur de codes moderne signifie généralement une lentille liquide. Lorsque la tension varie, le liquide se remodèle et le système refait la mise au point. Cette mise au point prend du temps. Les implémentations rapides se règlent en quelques dizaines de millisecondes. Certaines spécifications publiées avoisinent les 100 ms.
À 330 pieds/minute (100 m/min, une cadence d'emballage courante), 100 ms de stabilisation correspondent à environ 6,6 pouces de course de la pièce souvent plus longue que la pièce elle-même. C'est l'écart entre l'endroit où l'objectif a fait la mise au point et l'endroit où la pièce se trouve réellement lorsque l'obturateur se déclenche.
Un système autofocus doit encore décider où faire la mise au point. Les capteurs de distance sont trompés par les surfaces brillantes ou inclinées. L'analyse de l'image coûte des images. Les balayages de mise au point paient le temps de réglage à chaque étape.
Un décodeur de codes-barres n'a pas besoin d'une mise au point précise. Il a besoin d'un contraste suffisant pour résoudre le motif. Un objectif fixe à monture C dont le diaphragme est fermé couvre souvent une plus grande variation de la hauteur du produit qu'un objectif liquide refaisant la mise au point sur chaque pièce, sans le coût de la mise au point.
La mise au point fixe est le meilleur choix optique. La lentille liquide ne vaut la peine que lorsque la mise au point doit réellement changer en cours d'opération, et dans ce cas, le coût est le temps de mise au point pour chaque lecture. Si la lentille liquide ne règle la distance qu'une fois au moment de l'installation, le coût se résume à une profondeur de champ réduite. La question la plus difficile est de savoir quel est le coût réellement supporté par votre application.
Mots clés
- Industrielle Automatisierung
- Technique des capteurs
- Vision
Auteur
Rob Kline
En tant que responsable marketing produit chargé de la traçabilité chez Balluff, Rob apporte plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de l'automatisation industrielle, de la vente technique et du marketing. Il est un expert dans les domaines de la RFID et de la lecture optique de codes. Avant de rejoindre Balluff, ce professionnel a résolu des problèmes de traçabilité chez des acteurs clés du secteur de la vision industrielle et de la lecture de codes. Il apporte de solides connaissances techniques et une vaste compréhension des tendances du secteur dans les domaines de la fabrication, de la logistique, du conditionnement et des sciences de la vie.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Formulaire de contact