Pourquoi la sécurité en réseau remplace-t-elle la sécurité câblée dans l'automatisation moderne ?
Renforcer la sécurité dans les usines modernes
Temps de lecture: minutes
Depuis des décennies, les systèmes de sécurité câblés constituent le pilier de la sécurité des machines industrielles. Ils ont fait leurs preuves, sont fiables et bien connus. Cependant, à mesure que les environnements de production deviennent plus connectés, modulaires et flexibles, la sécurité câblée atteint de plus en plus ses limites.
La sécurité en réseau adopte une approche différente. Au lieu de s'appuyer sur un câblage point à point et des relais de sécurité, les dispositifs de sécurité communiquent via des réseaux industriels certifiés à l'aide de protocoles tels que PROFIsafe, CIP Safety ou Safety over EtherCAT. Cette évolution permet à la sécurité d'évoluer et de s'adapter au rythme des systèmes d'automatisation modernes.
Qu’est-ce qui motive cette évolution ?
L’un des principaux facteurs est la complexité. À mesure que les machines gagnent en sophistication, la sécurité câblée entraîne rapidement des armoires de commande surchargées, des temps d’installation plus longs et un dépannage difficile. La sécurité en réseau réduit le câblage en transmettant les données de sécurité par voie numérique, souvent via la même infrastructure physique que celle utilisée pour les données de commande standard.
La flexibilité est un autre facteur clé. Les usines modernes reconfigurent fréquemment leurs lignes de production, ajoutent des robots ou mettent en place de nouvelles zones de sécurité. Grâce à la sécurité en réseau, bon nombre de ces changements peuvent être gérés par logiciel plutôt que par un recâblage physique, ce qui permet d’économiser du temps, de réduire les coûts et de limiter les temps d’arrêt.
Bien plus que de simples arrêts de sécurité
Les systèmes de sécurité en réseau offrent également des diagnostics plus complets. Au lieu d’un simple signal d’arrêt, les opérateurs peuvent identifier quel dispositif a provoqué l’arrêt et pour quelle raison. Cela permet un dépannage plus rapide et favorise des stratégies de maintenance plus proactives.
Un bref aperçu de l’avenir
À mesure que les systèmes de sécurité continuent d’évoluer, la prochaine étape consiste à rapprocher la sécurité du niveau des appareils. Des technologies telles que IO-Link Safety commencent à étendre les avantages de la sécurité en réseau aux capteurs et aux actionneurs, créant ainsi des architectures encore plus flexibles et évolutives.
Conclusion
La sécurité en réseau n’est pas simplement une nouvelle façon de câbler les machines : elle correspond mieux au fonctionnement de l’industrie manufacturière moderne. En réduisant la complexité, en améliorant la flexibilité et en permettant des diagnostics plus intelligents, elle devient le fondement privilégié d’une automatisation sûre et connectée.
Mots clés
- Technique de réseau industriel
- IO-Link
- Une production efficace
- Industry 4.0
- Sécurité
- Robotik
- Industrielle Automatisierung
- Trends in der Technologie
- Connectique
- IoT
Auteur
Shishir Rege
Shishir Rege est un leader stratégique qui possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'automatisation industrielle. Il est spécialisé dans l'alignement de la technologie sur les objectifs de l'entreprise afin de stimuler la productivité et l'excellence opérationnelle. Shishir a fait ses preuves dans la mise en œuvre de solutions d'automatisation et de fabrication intelligente dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la médecine et des biens de consommation. Il est titulaire d'une maîtrise en génie électrique et d'un MBA, et contribue fréquemment à des publications et conférences du secteur.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Augmenter votre OEE avec un système Andon
Formulaire de contact