Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Un capteur peut-il signaler qu’il s’encrasse ?

Comment les capteurs intelligents peuvent fournir une alerte précoce avant toute défaillance de la détection.

Payne Delawder
06 nov 2026 | 11:00 Horloge

Temps de lecture: minutes

Un capteur ne passe pas toujours du jour au lendemain d’un fonctionnement parfait à une défaillance. Dans de nombreux environnements industriels, de la poussière, de l’huile, du liquide de refroidissement et d’autres fluides de process s’accumulent progressivement sur la face active du capteur. Celui-ci peut continuer à fonctionner normalement jusqu’à ce que cette accumulation finisse par rendre la détection peu fiable ou entraîne une absence de détection.

Mais que se passerait-il si vous pouviez identifier le problème avant que cela ne se produise ?

Au-delà des états ON et OFF

Prenons l’exemple d’un capteur photoélectrique standard détectant des objets sur une ligne de production. Traditionnellement, le système de commande reçoit un signal simple : cible détectée ou cible non détectée.

Les capteurs modernes peuvent fournir des informations supplémentaires sur ce qui se passe entre ces deux états. Par exemple, à mesure que des contaminants s’accumulent sur une surface optique, la quantité de lumière atteignant le récepteur peut diminuer progressivement, même si le capteur continue à commuter correctement.

La surveillance de cette diminution de l’intensité du signal peut fournir une indication précoce de l’obstruction progressive du capteur et de la nécessité d’une intervention prochaine.

Des arrêts imprévus à la maintenance planifiée

Au lieu d’attendre que l’encrassement entraîne une absence de détection, une machine peut utiliser les informations de diagnostic pour avertir le personnel de maintenance qu’un capteur doit être inspecté ou nettoyé.

Des technologies telles qu’IO-Link permettent aux capteurs compatibles de fournir des données de process et de diagnostic supplémentaires parallèlement à leur signal de commutation normal. Ces données peuvent ensuite être affichées sur une IHM, offrant ainsi aux opérateurs une meilleure visibilité sur l’état de leurs appareils.

Imaginez qu’un opérateur consulte une IHM et constate que la qualité du signal des capteurs 10 et 13 diminue et que ceux-ci doivent être inspectés lors de la prochaine fenêtre de maintenance. Au lieu d’attendre qu’un défaut survienne, d’arrêter la production et de rechercher la cause du problème, le personnel de maintenance sait déjà où concentrer son attention.

Parfois, une simple alerte précoce suffit à transformer un arrêt de production imprévu en une opération de maintenance courante.

Mots clés

  • IO-Link
  • Une production efficace
  • Technique des capteurs
  • Intelligente Sensorik
  • Condition Monitoring
  • Capteurs optiques

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

Payne Delawder

Payne Delawder

Payne Delawder est diplômé en génie chimique de l'université de l'Ohio et occupe le poste d'ingénieur commercial chez Balluff. Il s'attache à relever les défis liés à la fabrication et à trouver des solutions concrètes pour rendre les processus industriels plus intelligents et plus efficaces.


0 Contributions

Commentaire

Découvrir des sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?