Pérennisez votre automatisation : commencez simplement, évoluez intelligemment avec IO-Link
Spécifiez en fonction de vos objectifs, pas de votre situation actuelle
Temps de lecture: minutes
IO-Link est largement adopté dans l’industrie manufacturière depuis des années. Pour la plupart des clients avec lesquels je travaille, la question n’est plus de savoir s’il faut l’utiliser, mais où l’utiliser ensuite.
Il reste toutefois un groupe qui n’a pas encore franchi le pas, et son raisonnement est presque toujours le même :
« IO-Link nous intéresse, mais nous ne sommes pas encore prêts à utiliser toutes ces fonctionnalités avancées. »
C’est une position tout à fait compréhensible. Elle repose aussi sur une hypothèse qui mérite d’être remise en question, car spécifier IO-Link aujourd’hui ne vous oblige pas à utiliser demain les fonctionnalités qu’il offre.
Spécifier aujourd’hui ne signifie pas utiliser demain
Dans la plupart des cas, nous pouvons spécifier un équipement qui remplace directement, à fonctions égales, l’équipement plus simple, tout en offrant des possibilités d’évolution ultérieure sans changement de matériel.
L’équipement s’installe de la même manière. Il fonctionne de la même manière. Vos automaticiens et techniciens de maintenance interagissent avec lui de la même manière. Au quotidien, rien ne change dans le fonctionnement de la machine dès le premier jour.
Ce qui change, c’est ce qui se trouve en arrière-plan, prêt à être utilisé lorsque vous le souhaitez.
Ce que vous utilisez dès le premier jour | Ce qui est déjà disponible lorsque vous êtes prêt |
Gestion standard des E/S TOR | Données de processus, valeurs de mesure et identification de l’équipement |
Câblage et installation habituels | Communication bidirectionnelle pour le paramétrage et la configuration |
Configuration manuelle sur l’équipement | Remplacement automatique de l’équipement avec les paramètres enregistrés |
Aucune visibilité au-delà de l’état de fonctionnement ou de défaillance | Diagnostic, données d’événements et surveillance de la consommation électrique |
Les données restent au niveau de la commande | Une passerelle vers les systèmes SCADA et MES, les plateformes edge et les outils analytiques |
La pérennisation ne consiste pas à prédire l’avenir. Elle consiste à éviter les décisions qui limiteront ultérieurement vos possibilités. L’objectif n’est pas d’utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dès le premier jour. Il s’agit de veiller à ce que le matériel installé aujourd’hui ne devienne pas demain un frein à votre évolution.
Un exemple concret
Prenons les hubs IO-Link de ligne avancés avec surveillance intégrée de l’alimentation et de l’état. Ils offrent de nombreuses fonctionnalités, mais aucune n’est nécessaire pour mettre une machine en service. Vous pouvez les spécifier et les installer uniquement pour gérer des E/S standard, sans qu’ils exigent davantage d’efforts initiaux qu’un bloc plus simple.
J’ai vu ce scénario se concrétiser chez des clients qui avaient initialement déployé du matériel IO-Link uniquement pour la commande de base de leurs machines. À l’époque, il n’était pas prévu d’utiliser le diagnostic, la surveillance d’état ou le paramétrage avancé. Plus tard, lorsqu’ils ont dû résoudre des problèmes récurrents ou chercher des moyens de réduire les temps d’arrêt, l’infrastructure était déjà en place. Au lieu de remplacer le matériel et de recâbler les machines, ils ont pu commencer à extraire les données d’équipements installés depuis le début.
La valeur ajoutée apparaît ultérieurement. Lorsque votre équipe dispose des ressources nécessaires, ou lorsqu’une nouvelle exigence impose de recueillir des données de diagnostic, de surveiller la consommation électrique ou de mettre en place une surveillance d’état, l’infrastructure est déjà installée. Aucun remplacement de composant. Aucun recâblage. Il suffit d’activer les fonctionnalités et de consulter des informations jusque-là simplement restées inutilisées.
Qu’en est-il du prix ?
Le surcoût varie selon l’équipement et l’application. Dans certains cas, il est important. Dans d’autres, il est étonnamment faible. Le surcoût lié aux fonctionnalités supplémentaires est parfois conséquent. Parfois, le prix ne dépasse que très légèrement celui de la solution plus simple. Il est utile d’effectuer une comparaison au cas par cas, et je suis toujours heureux d’accompagner un client dans cette démarche.
La comparaison la plus importante ne porte pas sur la différence de prix actuelle entre deux équipements. Elle porte sur le coût du remplacement ultérieur de l’un d’entre eux. La version coûteuse de cette décision consiste à retirer les équipements standard dans deux ans et à supporter les coûts liés au temps d’arrêt, au recâblage, à la validation et aux heures d’ingénierie qu’une spécification différente aurait permis d’éviter.
Qu’en est-il du paramétrage ?
C’est l’autre objection que j’entends, et je la comprends. Le paramétrage semble complexe et peut paraître intimidant vu de l’extérieur.
Pour la plupart des personnes qui débutent, ce n’est pas un sujet qu’il faut traiter dès le premier jour. L’équipement fonctionne sans paramétrage. Lorsque vous êtes prêt, notamment pour le remplacement automatique d’équipements, il s’agit principalement de choisir l’approche qui vous convient et d’effectuer un peu de planification en amont.
Pourquoi est-ce plus important qu’auparavant ?
Presque tous les responsables de site doivent désormais présenter leur stratégie en matière d’IA ou d’analyse de données. Ces discussions ont tendance à éluder un prérequis délicat : les analyses et les modèles ont besoin d’un historique, et il est impossible d’analyser des données qui n’ont jamais été collectées.
À mes yeux, c’est l’argument le plus convaincant en faveur de la pérennisation. L’équipement que vous spécifiez aujourd’hui ne sert pas uniquement la machine qui se trouve devant vous. Il détermine aussi si vous disposerez de données exploitables lorsque quelqu’un posera une question plus complexe dans deux ans. Le mode de base d’un matériel performant contribue déjà à établir ces fondations. Le mode de base d’un matériel qui n’a jamais offert ces capacités ne construit rien.
Cessez de spécifier en fonction de votre situation actuelle. Commencez à spécifier en fonction de vos objectifs.
Mots clés
- IO-Link
- Technique de réseau industriel
- Industrielle Automatisierung
- Les bases de l'automatisation
- Condition Monitoring
- Technique des capteurs
Auteur
Kyle Bause
Kyle is a Product and Application Specialist at Balluff, where he works directly with manufacturers on sensor, IO-Link, and industrial connectivity applications. He spends most of his time on plant floors helping teams match technology to what their operations actually need.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Formulaire de contact