¿Cómo cableo mis sensores de 3 hilos?
Todos los sensores de 3 hilos, independientemente de su tecnología (inductiva, fotoeléctrica, capacitiva), están cableados de forma similar
Tiempo de lectura: minutos
Los sensores de tres hilos se utilizan en diversas aplicaciones, desde la detección de piezas hasta la localización de la posición de la máquina real. Los hay de todas las tecnologías, como sensores inductivos, sensores fotoeléctricos y sensores capacitivos por citar sólo algunos. Aunque la tecnología del sensor puede diferir, todos los sensores de 3 hilos están cableados de la misma manera.
Un sensor de tres hilos tiene 3 hilos: dos de alimentación y uno de carga. Los cables de alimentación se conectan a una fuente de alimentación y el cable restante a algún tipo de carga. La carga es un dispositivo controlado por el sensor. El tipo de carga más común sería la entrada de CC de un PLC (controlador lógico programable). Otros ejemplos de carga podrían ser un relé o una alarma de máquina. Asegúrese de que no se supera la capacidad de carga del sensor. La salida típica de un sensor de CC de 3 hilos tiene una capacidad de 100 mA a 200 mA.
Como ejemplo, hagamos referencia a un sensor de proximidad inductivo. Cuando un objetivo (el objeto que está detectando un sensor) entra dentro del rango de detección del sensor, la salida del sensor se enciende y fluye la corriente.
Un sensor de 3 hilos suele tener un código de colores con un cable marrón, un cable azul y un cable negro. El cable marrón es el cable +VDC que se conecta al lado positivo (+) de la fuente de alimentación y el cable azul se conecta al terminal común de la fuente de alimentación, que es el terminal negativo (-) presente en la fuente de alimentación. El cable negro es el cable de salida (carga) del sensor.
Los sensores de CC de 3 hilos pueden tener una salida PNP (fuente) o NPN (sumidero). Sólo asegúrese de seleccionar el número de pieza correcto del sensor para el circuito de transistor correcto.
Ya está. Como puede ver, cablear un sensor de 3 hilos no es demasiado difícil.
Palabras clave
- Fundamentos de la automatización
Autor
Balluff EMEA
Somos su socio para soluciones innovadoras en automatización industrial. Con nuestra pasión, mejoramos su posición competitiva de forma rápida y orientada a los resultados. Con nuestros 100 años de historia empresarial y más de 60 años de experiencia en sensores, Balluff es líder mundial y uno de los fabricantes más eficientes de tecnología de sensores.
10 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Principio básico de funcionamiento de un sensor de proximidad inductivo
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos enrasable, no enrasable y semi-enrasable
Sensores para la detección de soportes transparentes
Mejora de la trazabilidad de los envases mediante RFID y códigos ópticos
Formulario de contacto
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff S.L.
-
Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles