Fundamentos de la detección industrial - NPN vs PNP
Conozca los conceptos básicos de los sensores de fuente y drenador
Tiempo de lectura: minutos
Si te confunden los términos PNP y NPN, este artículo te aclarará las diferencias entre ambos. En el contexto de esta entrada, se refieren a la construcción del transistor de un sensor y a si tiene un semiconductor de tipo p o de tipo n.
Al cablear un sensor, la "N" significa "Negativo" y la "P" significa "Positivo". Un dispositivo NPN puede conmutar el lado negativo del circuito, mientras que un dispositivo PNP conmuta el lado positivo.
La siguiente pregunta es, ¿en qué dirección quieres que fluya la corriente?
PNP se denominan a veces "fuente" porque suministran corriente positiva a la salida LOS SENSORES NPN se denominan a veces" drenador"porque envían masa a la salida.
El término "carga" identifica el dispositivo alimentado por el sensor. La carga puede ser una lámpara, una válvula neumática, un relé o una entrada de PLC.
Detalles adicionales:
Tipos de salidas eléctricas discretas- La mayoría de los sensores utilizados hoy en día utilizan salidas de estado sólido, no relés mecánicos.
El dibujo de abajo muestra 2 cables para la alimentación del sensor y 2 para el interruptor. La mayoría de los sensores utilizan sólo 3 hilos porque uno de ellos realiza una doble función, transportando tanto la alimentación como las señales de salida. Esto es similar a un cuarto de baño con una sola línea que lleva el agua al lavabo y al inodoro, en lugar de líneas individuales para cada uno.
Los sensores discretos de estado sólido funcionan de forma similar a un interruptor, pero la corriente sólo fluye en una dirección. Los dispositivos de estado sólido son fiables, económicos, pequeños y rápidos. El único inconveniente es que hay que conocer la dirección del flujo de corriente. NPN y PNP son términos técnicos que designan el tipo de transistor utilizado para conmutar la salida. El tipo de transistor determina la dirección del flujo de corriente.

Palabras clave
- Fundamentos de la automatización
Autor
Balluff EMEA
Somos su socio para soluciones innovadoras en automatización industrial. Con nuestra pasión, mejoramos su posición competitiva de forma rápida y orientada a los resultados. Con nuestros 100 años de historia empresarial y más de 60 años de experiencia en sensores, Balluff es líder mundial y uno de los fabricantes más eficientes de tecnología de sensores.
10 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Principio básico de funcionamiento de un sensor de proximidad inductivo
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos enrasable, no enrasable y semi-enrasable
Sensores para la detección de soportes transparentes
Mejora de la trazabilidad de los envases mediante RFID y códigos ópticos
Formulario de contacto
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff S.L.
-
Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles