Conceptos fotoeléctricos básicos - Encendido con luz o con oscuridad
La clave del funcionamiento de las fotocélulas
Tiempo de lectura: minutos
Hace poco me preguntaron si para una fotocélula era lo mismo encender con luz y apagar con luz que normalmente abierta y normalmente cerrada. La respuesta corta es sí, pero creo que justifica una explicación más detallada. En el mundo de los sensores de proximidad, los sensores capacitivos y los interruptores mecánicos, cuando el objetivo está presente, la salida cambia de estado y se enciende o se apaga; no hay ambigüedad.
Con sensores fotoeléctricos en lugar de "normalmente abierto" o "normalmente cerrado" hablamos de "funcionamiento con luz" o "funcionamiento con oscuridad" porque nos referimos a la presencia o ausencia de luz en el receptor del sensor. La salida de un sensor de funcionamiento con luz está activada (habilitada, alta, verdadera) cuando hay suficiente luz en el receptor del sensor. Por el contrario, la salida de un sensor de oscuridad se activa cuando la fuente de luz está bloqueada o no llega luz al receptor.
Existen tres modos de funcionamiento en fotocélulas: difusa, retrorreflectante y de barrera; y el modo de detección determina si el sensor funciona normalmente con luz o en oscuridad. Los sensores retrorreflectantes y de barrera funcionan como sensores de luz encendida porque, en condiciones normales de funcionamiento, hay un reflector o un emisor de luz que devuelve un haz de luz al receptor del sensor. Si ningún objeto bloquea el haz de luz hacia el receptor, la salida está activada, normalmente cerrada. Si el objeto se interpone entre el reflector o el emisor, el haz de luz ya no puede llegar al receptor y la salida se apaga.
Dado que el modo de funcionamiento difuso requiere que el objetivo u objeto refleje la fuente de luz de vuelta al receptor, funciona como una operación de encendido en oscuridad, normalmente abierta. Si no hay ningún objeto o blanco delante del sensor, no se reflejará ninguna luz de vuelta al receptor. Cuando el objeto está presente, la salida cambia de estado de normalmente abierta a cerrada.
El siguiente gráfico debería ayudar a resumir lo anterior:

Palabras clave
- Fundamentos de la automatización
Autor
Balluff EMEA
Somos su socio para soluciones innovadoras en automatización industrial. Con nuestra pasión, mejoramos su posición competitiva de forma rápida y orientada a los resultados. Con nuestros 100 años de historia empresarial y más de 60 años de experiencia en sensores, Balluff es líder mundial y uno de los fabricantes más eficientes de tecnología de sensores.
10 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Principio básico de funcionamiento de un sensor de proximidad inductivo
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos enrasable, no enrasable y semi-enrasable
Sensores para la detección de soportes transparentes
Mejora de la trazabilidad de los envases mediante RFID y códigos ópticos
Formulario de contacto
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff S.L.
-
Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles